검색
Studio 5000 Logix Designer 온라인 도움말
통계 명령어
통계 명령어는 다음이 포함됩니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
사용할 수 없음
펑션 블록과 스트럭쳐드 텍스트
MAVE
MAXC
MINC
MSTD
수행할 작업
사용할 명령어
시간 평균 값을 계산합니다.
MAVE
시간 내의 최대 신호를 찾습니다.
MAXC
시간 내의 최소 신호를 찾습니다.
MINC
이동 표준 편차를 계산합니다.
MSTD
명령어 집합
이동 평균(Moving Average, MAVE)
최대 캡처(Maximum Capture, MAXC)
최소 캡처(Minimum Capture, MINC)
이동 표준 편차(Moving Standard Deviation, MSTD)
명령어 집합
최대 캡처(Maximum Capture, MAXC)
최소 캡처(Minimum Capture, MINC)
이동 평균(Moving Average, MAVE)
이동 표준 편차(Moving Standard Deviation, MSTD)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal