SMAT 배선 및 프로그래밍 예

응용 예제의 표준 제어 부분은 표시되지 않습니다.
배선도
SMAT Wiring diagram
프로그래밍 예제
다음 프로그래밍 다이어그램은 입력과 출력이 있는 명령어를 보여줍니다.
SMAT Programming example
래더 다이어그램
L5K_SMAT_other LD_v31
이 프로그래밍 소프트웨어는 그림과 같이
Guard I/O
모듈의 입력 및 출력 파라미터를 구성하는 데 사용됩니다.
모듈 정의
SMAT_mod_definition_v31
Rockwell Automation
에서는 표시된 것과 같이
전자 키 지정
에 대해
정확히 일치
를 선택할 것을 권장합니다.
호환 일치
(Compatible Match)를 선택할 수도 있습니다.
모듈 입력 구성
SMAT_mod input cofig_v31
모듈 출력 구성
SMAT_module output config_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal