이중 입력(RIN)
이 명령어는 Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
이중 입력(RIN) 명령어를 이용해 소프트웨어 프로그래밍 가능 환경에서 안전 릴레이의 입력 기능을 에뮬레이션하십시오.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
피연산자
중요:
안전 입력 모듈이 등가 또는 보완이 아닌 단일로 구성되어 있는지 확인하십시오. 이 명령어는 PLd(Cat. 3) 또는 PLe(Cat. 4) 안전 기능에 필요한 모든 이중 채널 기능을 제공합니다.
중요:
다음과 같은 경우 예기치 않은 작동이(컨트롤러 어설션 또는 복구할 수 없는 주 폴트 포함)이 발생할 수 있습니다.
- 지원 태그 구성원이 기록됩니다.
- 지원 태그가 여러 명령어 호출에서 공유됩니다.
- 지원 태그 구성원이 동일한 지원 태그에 의해 제어되는 명령어에 파라미터로 전달됩니다.
- 지원 태그.EnableIn구성원이 프로그램의 아무 곳에서나 참조됩니다..EnableIn은 렁 상태를 명령어에 나타내는 파라미터이며, 내부용으로만 사용됩니다.이러한 잘못된 지원 태그 사용의 예는 예기치 않은 동작을 유발할 수 있는 지원 태그 사용 항목을 참조하십시오.
이 표에는 명령어 입력에 대한 설명이 나와 있습니다.
매개 변수 | 데이터 유형 | 설명 | 안전, 활성 및 초기 값 |
|---|---|---|---|
RIN | REDUNDANT_INPUT | 이 파라미터는 지원 태그입니다. 따라서 여기에는 이 명령어의 각 사용법에 대한 중요한 실행 정보가 유지됩니다. 이 지원 태그를 재사용하거나 프로그램 내 다른 곳에 있는 구성원에 쓰려고 하지 마십시오. | - |
리셋 유형 | Boolean | 리셋 유형으로 명령어가 출력 1에 대해 수동 리셋을 사용할지 아니면 자동 리셋을 사용할지 결정합니다. | 수동 (1) 또는 자동 (0) |
채널 A 1 | Boolean | 채널 A 입력(N.O) | 안전 = 0 활성 = 1 |
채널 B 1 | Boolean | 채널 B 입력(N.O) | 안전 = 0 활성 = 1 |
회로 리셋 | Boolean | 회로 리셋 입력 수동 리셋 - 채널 A, B가 활성 상태에서 회로 리셋 입력이 0에서 1로 전환 후 출력 1을 설정합니다. 자동 리셋 - 표시되지만 사용하지 않습니다. | 초기 = 0 리셋 = 1 |
폴트 재설정 | Boolean | 명령어의 폴트 조건 수정 후 이 입력이 OFF에서 ON으로 전환될 때 명령어의 폴트 출력이 해제됩니다. | 초기 = 0 리셋 = 1 |
1
이 입력을 Guard I/O 입력 모듈에서 얻은 경우 입력이 등가 또는 보완이 아닌 단일로 구성되어 있는지 확인하십시오.이 표에는 명령어 출력에 대한 설명이 나와 있습니다.
매개 변수 | 데이터 유형 | 설명 | 안전, 활성 및 초기 값 |
출력 1 | 부울 | 입력 조건이 충족되면 출력 1이 활성 상태로 설정됩니다. | 안전 = 0, 활성 = 1 |
사이클 입력 | 부울 | 사이클 입력은 작업을 실행할지 묻습니다. 출력 1을 켜기 전에 채널 A, B 입력이 동시에 안전 상태를 순환해야 회로를 리셋할 수 있습니다. 채널 A, B가 안전 상태로 전환되면 이 프롬프트가 지워집니다. | 초기 = 0 프롬프트 = 1 |
회로 리셋 홀드 | 부울 | 수동 리셋 - 두 입력 채널이 모두 활성 상태로 전환하고 회로 리셋 입력이 이미 켜져 있을 때 회로 리셋 홀드 프롬프트가 설정됩니다. 회로 리셋 입력을 끄면 회로 리셋 홀드 프롬프트가 지워집니다. 자동 리셋 - 표시되지만 사용하지 않습니다. | 초기 = 0 프롬프트 = 1 |
입력 불일치 | 부울 | 이 폴트는 채널 A, B 입력이 불일치 시간 기간(아래 목록 참조)보다 오랜 시간 동안 불일치 상태(하나는 안전, 하나는 활성)인 경우에 설정됩니다. 채널 A, B 입력이 일치 상태(둘 다 안전 또는 둘 다 활성임)로 복귀하고 폴트 리셋 입력에 OFF에서 ON으로 전환할 때 이 폴트가 해제됩니다. 불일치 시간 기간: 500 ms | 초기 = 0 폴트 = 1 |
폴트 있음 | 부울 | 이 값은 명령어에 폴트가 있을 때마다 설정됩니다. 폴트 있음이 설정되어 있으면 출력 1이 활성 상태에 들어가지 못합니다. 모든 폴트가 해제되고 폴트 리셋 입력이 OFF에서 ON으로 전환되면 폴트 있음이 해제됩니다. | 초기 = 0 폴트 = 1 |
중요:
어떠한 상황에서도 명령어 출력 태그에 쓰기 작업을 수행하지 마십시오.
연산
정상 작동
이 명령어는 두 입력 채널의 상태를 모니터링하고 다음 조건이 충족될 때 출력 1을 켭니다.
- 수동 리셋 사용 시: 두 입력이 모두 활성 상태이고 회로 리셋 입력이 0에서 1로 전환됩니다.
- 자동 리셋 사용 시: 두 입력이 모두 50 ms 동안 활성 상태입니다.
이 명령어는 입력 채널 중 한 개 또는 두 개가 모두 안전 상태로 복귀할 때 출력 1을 끕니다.
이중 입력(RIN) 명령어에 대한 두 입력 채널은 모두 평상시에 열려 있습니다. 이는 두 채널이 모두 0이면 안전 상태, 두 채널이 모두 1이면 활성 상태를 표시한다는 의미입니다.
이러한 정상 작동 상태 변화는 아래 타이밍 다이어그램에 나와 있습니다.

불일치 입력으로 작동
입력 채널이 지정한 시간보다 오래 불일치 상태(즉, 하나는 안전, 다른 하나는 활성)인 경우 이 명령어로 폴트가 발생합니다. 불일치 시간 기간은 500 ms입니다.
이 폴트 조건은 입력 불일치 및 폴트 있음 출력을 통해 보고됩니다. 폴트 있음 출력이 활성인 동안에는 출력 1이 활성 상태로 되지 못합니다. 충돌하는 조건이 해결되고 폴트 리셋 입력이 0에서 1로 전환될 때 폴트 표시가 지워집니다.
이러한 상태 변화가 아래 타이밍 다이어그램에 나와 있습니다.

회로 리셋 홀드로 작동 - 수동 리셋만 해당
이 명령어는 또한 입력 채널이 활성 상태로 전환할 때 회로 리셋 입력을 (1)로 설정한 경우 회로 리셋 홀드 출력 프롬프트를 설정합니다.
이러한 상태 변화는 아래 타이밍 다이어그램에 나와 있습니다.

사이클 입력 작동
출력 1이 활성인 동안 입력 채널 중 하나가 활성 상태에서 안전 상태로 전환했다가 다시 활성 상태로 복귀한 후에 다른 입력 채널이 안전 상태로 전환하면 사이클 입력 출력 프롬프트가 설정되고 두 입력 채널이 모두 안전 상태를 순환해야만 출력 1이 다시 활성 상태에 들어갑니다.
이러한 상태 변화가 아래 타이밍 다이어그램에 나와 있습니다.

거짓 렁 상태 동작
거짓 렁 상태에서 명령어를 실행하면 프롬프트 및 폴트 표시기를 포함한 모든 출력이 0으로 되는 것을 제외하고 동작이 참 렁 상태와 정확히 일치합니다. 렁 상태가 참으로 되면 출력이 명령어 로직에서 결정된 대로 설정됩니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
실행
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | .O1, .CI, .CRHO, .II, .FP가 거짓으로 해제되었습니다. |
렁-입력-조건이 거짓임 | 이 명령어는 거짓 렁 상태 동작 섹션에서 설명한 바와 같이 실행됩니다. |
렁-입력-조건이 참임 | 이 명령어는 정상 작동 섹션에서 설명한 바와 같이 실행됩니다. |
사후 스캔 | 이 명령어는 거짓 렁 상태 동작 섹션에서 설명한 바와 같이 실행됩니다. |
예

수동 리셋 배선 예
다음 배선도는 ISO 13849-1 Category 4를 준수하기 위해 N.O 접점이 2개 있는 2 채널 스위치를 1791DS 안전 I/O 모듈에 연결하는 방법을 보여주는 한 가지 예입니다.

수동 리셋 프로그래밍 예
다음 프로그래밍 예는 이전 배선도에 수동 리셋이 적용된 이중 입력 명령어를 적용하는 방법을 보여줍니다.

ISO 13849-1 Category 4 규정에 따르면 각 입력에 대해 개별적으로 펄스 테스트를 수행해야 합니다.
Logix Designer
프로그래밍 응용 프로그램을 사용하여 펄스 테스트에 대한 다음 I/O 모듈 파라미터를 구성합니다.입력 구성
입력 지점 | 유형 | 포인트 모드 | 테스트 소스 |
0(IN0) | 단일 | 안전 펄스 테스트 | 0(T0) |
1(IN1) | 단일 | 안전 펄스 테스트 | 1(T1) |
2(IN2) | 단일 | 안전 | 없음 |
3(IN3) | 단일 | 안전 | 없음 |
테스트 출력
테스트 출력 지점 | 포인트 모드 |
0(T0) | 펄스 테스트 |
1(T1) | 펄스 테스트 |
2(T2) | 전원 공급 장치 |
3(T3) | 사용하지 않음 |
자동 리셋 배선
다음 배선도는 ISO 13849-1 Category 4를 준수하기 위해 N.O 접점이 1개 있는 2 채널 스위치를 1791DS 안전 I/O 모듈에 연결하는 방법을 보여주는 한 가지 예입니다.
중요:
다양한 안전 표준(EN 60204, ISO 13849-1)에서는 자동 회로 리셋 기능을 사용하는 경우 시스템 또는 응용 프로그램이 예기치 않거나 의도치 않게 시작되지 않도록 다른 조치를 마련해 둘 것을 요구하고 있습니다.

자동 리셋 프로그래밍 예
다음 프로그래밍 예는 위에서 보여준 배선도에 자동 리셋이 적용된 이중 입력 명령어를 적용하는 방법을 보여줍니다.

ISO 13849-1 Category 4 규정에 따르면 각 입력에 대해 개별적으로 펄스 테스트를 수행해야 합니다.
Logix Designer
프로그래밍 응용 프로그램을 사용하여 펄스 테스트에 대한 다음 I/O 모듈 파라미터를 구성합니다.입력 구성
입력 지점 | 유형 | 포인트 모드 | 테스트 소스 |
0(IN0) | 단일 | 안전 펄스 테스트 | 0(T0) |
1(IN1) | 단일 | 안전 펄스 테스트 | 1(T1) |
2(IN2) | 단일 | 안전 | 없음 |
테스트 출력
테스트 출력 지점 | 포인트 모드 |
0(T0) | 펄스 테스트 |
1(T1) | 펄스 테스트 |
2(T2) | 전원 공급 장치 |
의견을 작성 부탁드립니다.