전원 차단 트립 시스템
안전 컨트롤러는 전원 차단 트립 시스템의 일부입니다. 즉, 폴트가 감지되면 모든 출력이 0으로 설정됩니다.
전원 차단 트립 시스템
또한, 안전 컨트롤러는 폴트가 있는 입력 모듈과 관련된 모든 입력 값을 자동으로 0으로 설정합니다. 결과적으로 다이버스 입력 명령어(DIN 또는 THRS) 중 하나에 의해 모니터링되는 입력은 여기서와 같이 로직에 의해 N.C 입력이 전처리되어야 합니다.

정확한 래더 로직은 특정 시스템 요구 사항과 안전 입력 모듈의 기능에 따라 다릅니다. 그러나 결과는 동일해야 합니다. 즉, 다이버스 입력 명령어의 N.C 입력에 대해 하나의 안전 상태를 생성해야 합니다. 이 예에 로직은 실제로 입력 태그의 입력 값을 오버라이드합니다.
다이버스 입력 명령어의 N.C 입력은 입력 모듈에 대한 연결이 끊어지거나 N.C 입력 지점에 폴트가 발생할 때마다 안전 상태에 놓여야 합니다.
연결이 되어 있고 N.C 입력 지점에 폴트가 없는 경우 필드 장치의 실제 상태를 나타내도록 입력 값이 그대로 유지되어야 합니다.
이 유형의 로직을 구현하지 못하면 안전하지 않은 조건이 생기지는 않지만 명령어 래칭과 입력 불일치 폴트가 발생하여 폴트를 제거하는 작업을 수행해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.