DCSTM 배선 및 프로그래밍 예

이 섹션에서는 Guard I/O 모듈을 프로그래밍 및 배선하고 응용 예제의 안전 제어 부분에 명령어를 프로그래밍하는 방법을 보여줍니다.
이 응용 사례는 ISO 13849-1, Category 4 작업 규정을 준수합니다.
팁: 응용 예제의 표준 제어 부분은 다음 다이어그램에 표시되지 않습니다.
이 예에서 양손 조작 스테이션의 안전 기능을 통해 두 단추를 모두 누르면 라이트 커튼 안전 기능이 뮤팅됩니다. 이는 EN 574의 모든 사용자 책임 조항이 충족된다고 가정합니다.
또한 이 예에서는 양손 조작 스테이션의 반전 출력을 사용하여 이중 채널 입력 정지(테스트 및 뮤트 포함)(DCSTM)의 테스트 요청 입력을 구동합니다. 그러면 양손 조작 스테이션의 두 단추를 누를 때마다 라이트 커튼과 관련 입력 지점 및 배선이 테스트됩니다.
배선도
DCSTM wiring examples
프로그래밍 다이어그램
이 프로그래밍 다이어그램은 THRSe 명령어와 함께 사용되는 DCSTM 명령어를 보여줍니다.
DCSTM Key
래더 다이어그램
DCSTM_LD_other_v31
모듈 정의
다음 섹션에서는 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 Guard I/O 모듈 구성 피연산자를 설정하는 방법에 대한 예제를 제공합니다.
DCSTM_mod def_v31
Rockwell Automation
에서는 표시된 것과 같이
전자 키 지정
에 대해
정확히 일치
를 선택할 것을 권장합니다.
호환 일치
(Compatible Match)도 가능합니다.
모듈 입력 구성
DCSTM_mod input config_v31
모듈 테스트 출력 구성
DCSTM_mod test out config_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal