DCST 배선 및 프로그래밍 예

이 항목에서는 Guard I/O를 배선하고 응용 예제의 안전 제어 부분에 명령어를 프로그래밍하는 방법을 보여줍니다.
이 응용 사례는 ISO 13849-1, Category 4 작업 규정을 준수합니다.
팁: 응용 예제의 표준 제어 부분은 다음 다이어그램에 표시되지 않습니다.
배선도
DCST Wiring diagram
프로그래밍 다이어그램
이 프로그래밍 다이어그램은 입력 및 테스트 출력이 있는 이중 채널 입력 정지(테스트 포함)(DCST) 명령어를 보여줍니다.
dc
래더 다이어그램
DCST_LD_other_v31
팁: 앞의 표에 있는 태그는 이 예제에 표시되지 않은 사용자 응용 예제의 다른 부분에 의해 결정되는 값을 가진 내부 부울 태그입니다. 테스트 요청 입력의 하강 에지(1->0)는 테스트를 강제 실행합니다(안전 상태를 준수해야 함). 위험을 활성화하는 출력에 이 입력을 연결하면 위험이 중지될 때마다 테스트가 강제 실행됩니다.
이 프로그래밍 소프트웨어는 그림과 같이 Guard I/O 모듈의 입력 및 출력 피연산자를 구성하는 데 사용됩니다.
모듈 정의
다음 섹션에서는 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 Guard I/O 모듈 구성 피연산자를 설정하는 방법에 대한 예제를 제공합니다.
DCST_mod def_v31
Rockwell Automation
에서는 표시된 것과 같이
전자 키 지정
에 대해
정확히 일치
를 선택할 것을 권장합니다.
호환 일치
(Compatible Match)도 가능합니다.
모듈 입력 구성
DCST_mod inp config_v31
모듈 테스트 출력 구성
DCST_mod test output_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal