DCSRT 배선 및 프로그래밍 예

이 항목에서는 Guard I/O 모듈을 배선하고 응용 예제의 안전 제어 부분에 명령어를 프로그래밍하는 방법을 보여줍니다.
이 응용 사례는 ISO 13849-1, Category 4 작업 규정을 준수합니다.
팁: 응용 예제의 표준 제어 부분은 다음 다이어그램에 표시되지 않습니다.
배선도
DCSRT Wiring Diagram
프로그래밍 다이어그램
이 프로그래밍 다이어그램은 입력과 테스트 출력이 있는 명령어를 보여줍니다.
DCSRT Programming
래더 다이어그램
DCSRT_LD_other_v31
팁: 앞의 다이어그램에 있는 태그는 이 예에 표시되지 않은 사용자 응용 예제의 다른 부분에 의해 결정되는 값을 가진 내부 부울 태그입니다.
모듈 정의
다음 섹션에서는 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 Guard I/O 모듈 구성 피연산자를 설정하는 방법에 대한 예제를 제공합니다.
DCSRT_module definition_v31
Rockwell Automation
에서는 표시된 것과 같이
전자 키 지정
에 대해
정확히 일치
를 선택할 것을 권장합니다.
호환 일치
(Compatible Match)도 가능합니다.
모듈 입력 구성
DCSRT_mod input config_v31
모듈 테스트 출력 구성
DCSRT_test output_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal