DCS 배선 및 프로그래밍 예
이 예는 ISO 13849-1, Category 4 작업 규정을 준수합니다. 응용 예제의 표준 제어 부분은 표시되지 않습니다.

이 프로그래밍 다이어그램은 입력 및 테스트 출력이 있는 이중 채널 입력 정지(DCS) 명령어를 보여줍니다.

래더 다이어그램

이 프로그래밍 소프트웨어는 그림과 같이
Guard I/O
모듈의 입력 및 출력 파라미터를 구성하는 데 사용됩니다.모듈 정의

Rockwell Automation
에서는 표시된 것과 같이 전자 키 지정
에 대해 정확히 일치
를 선택할 것을 권장합니다. 호환 일치
(Compatible Match)를 선택할 수도 있습니다.모듈 입력 구성

모듈 테스트 출력 구성

의견을 작성 부탁드립니다.