DCM 배선 및 프로그래밍 예

이 섹션에서는 응용 예제의 안전 제어 부분에 명령어를 프로그래밍하는 방법을 보여줍니다.
이 응용 사례는 ISO 13849-1, Category 4 작업 규정을 준수합니다.
팁: 응용 예제의 표준 제어 부분은 다음 다이어그램에 표시되지 않습니다.
배선도
DCM Wiring
프로그래밍 다이어그램
이 프로그래밍 다이어그램은 입력 및 출력이 있는 이중 채널 입력 모니터(DCM) 명령어를 보여줍니다.
DCM Programming Example
래더 다이어그램
DCM_LD_other_v31
이 프로그래밍 소프트웨어는 그림과 같이 Guard I/O 모듈의 입력 및 출력 피연산자를 구성하는 데 사용됩니다.
모듈 정의
DCM_mod def_v31
Rockwell Automation
에서는 표시된 것과 같이
전자 키 지정
에 대해
정확히 일치
를 선택할 것을 권장합니다.
호환 일치
(Compatible Match)도 가능합니다.
모듈 입력 구성
DCM_Mod inp config_v31
모듈 테스트 출력 구성
DCM_mod test oput config_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal