DCA-DCAF 배선-프로그래밍 예

이 예는 ISO13849 PLe 및 IEC61511 SIL 3 작동 기준을 준수합니다. 이것은 온도 센서가 2개의 4-와이어 센서로 표시되는 비교적 간단한 안전 적용 예입니다.
이 예는 필드 장치를 1734-IE4S POINTGuard 아날로그 입력 모듈에 연결하는 방법을 보여줍니다. 이 예는 듀얼 채널 아날로그 입력 명령어를 사용하여 이 응용 예의 안전 측면을 제어하는 방법을 포함하여 이 간단한 응용 예에 대한 관련 로직에서 I/O 모듈을 구성하고 I/O 태그를 사용하는 방법을 보여줍니다. 이 응용 예의 표준/제어 부분은 표시되지 않습니다.
이 예에는 진단상의 이유로 필요할 수 있는 I/O 컨디셔닝과 폴트 래칭 로직이 포함되어 있지 않습니다.
배선 예
DCA_F_wiringexample
(1) 신호 복귀와 공통은 같은 전위에 있습니다.
(2) 센서에 타코미터 모드에서 사용하기 위한 디지털 출력이 있는 경우 이것은 푸시-풀 유형이거나 NPN 또는 PNP 유형의 적절한 풀업 또는 풀다운 저항이 있어야 합니다. 1734-IE4S 모듈은 이러한 풀업 또는 풀다운 저항의 낮은 임피던스를 제공하지 않습니다.
(3) 이 배선 구성은 SIL 2 중복 타코미터 모드에도 사용됩니다.
(4) 아날로그 전압 출력 센서의 경우, 이 응용 예에서 작동하기 위한 신호 레벨은 신호가 없을 때(예: 와이어가 끊어진 경우) 신호 레벨을 벗어나야 합니다.
프로그래밍 예제
이 프로그래밍 다이어그램은 입력이 있는 명령어를 보여줍니다.
DCA and DCAF programming diagram
래더 다이어그램
DCA_DCAF_other_LD_v31
이 프로그래밍 소프트웨어는 그림과 같이 Guard I/O 모듈의 입력 파라미터를 구성하는 데 사용됩니다.
다음 다이어그램과 같이 모듈을 구성합니다.
모듈 정의
DCA_DCAF_mod definition_v31
Rockwell Automation
에서는 표시된 것과 같이
전자 키 지정
에 대해
정확히 일치
를 선택할 것을 권장합니다.
호환 일치
(Compatible Match)를 선택할 수도 있습니다.
다음 다이어그램과 같이 모듈의 입력을 구성합니다.
모듈 안전 입력 구성
DCA_DCAF_mod safety inp config_v31
모듈 입력 구성
DCA_DCAF_Mod_inp_config_v31
채널 0 및 1에 대한 모듈 1 알람 구성을 구성합니다. 채널 0을 구성한 다음 채널 1을 채널 0과 동일하게 구성합니다.
중요: 알람 확인란을 선택하지 마십시오. DCA 명령어와 함께 사용하지 않아야 하는 아날로그 모듈 이중 채널 기능이 활성화되기 때문입니다.
알람 구성
DCA_DCAF_alrm config_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal