PAO 피드백 처리

프로세스 아날로그 출력(Process Analog Output, PAO) 명령은 장치에서 제공하는 제한 스위치의 피드백 신호를 평가합니다. 명령어는 다음 조건 중 하나에서 장치 열기를 보고합니다.
  • 명령어가 가상이고 열기 제한 스위치를 사용하여 활성화합니다.
  • 명령어가 가상이 아닌 경우, 열기 제한 스위치가 사용되지 않고 닫힘 제한이 사용되지만 활성화되지 않습니다.
  • 명령어가 가상이고 Val_Pos > Cfg_MaxClosedPos입니다.
  • 사용 중인 제한 스위치가 없고 Val_Pos > Cfg_MaxClosedPos입니다.
명령어는 다음 조건 중 하나에서 장치 닫힘을 보고합니다.
  • 명령어가 가상이 아니므로 닫힘 제한 스위치를 사용하여 활성화합니다.
  • 명령어가 가상에 있지 않고 열기 제한 스위치가 사용되고 활성화되지 않으며 닫힘 제한 스위치가 사용되지 않습니다.
  • 명령어가 가상이고 Val_Pos ≤ Cfg_MaxClosedPos입니다.
  • 사용 중인 제한 스위치가 없고 Val_Pos ≤ Cfg_MaxClosedPos입니다.
제한 스위치와 장치/액추에이터 확인 위치의 피드백 처리에 사용되는 명령어 로직이 이 다이어그램에 표시됩니다.
PAO_FeedbackProcessing1
이 다이어그램은 IO 폴트, 장치 폴트 및 편차가 범위를 벗어난 경보 조건과 관련된 로직을 보여줍니다.
PAO_FeedbackAlarmConditions1
PAO_FeedbackAlarmConditions1
PAO_FeedbackAlarmConditions1
펄스 출력
PAO 명령어는 명령어가 펄스 출력에 대해 구성된 경우(Cfg_HasPulseOut=1) 펄스 구동 장치(일반적으로 밸브)와의 연결에서 사용할 수 있습니다. 이 명령어는 위치 오류, 명령어(Val_CVOut)에서 계산된 원하는 위치(Val_Dev)와 장치에서 확인된 실제 위치(Val_Pos) 간의 차이로 변조된 지속 기간을 가진 펄스를 생성합니다. 실제 위치는 장치에서 피드백(Inp_PosFdbk)을 통해 제공하거나 물리적 피드백을 사용할 수 없거나 사용하지 않을 경우 명령어에서 시뮬레이션됩니다.
펄스는 주기 단위로, 주기당 펄스 하나씩 생성됩니다. 펄스는 장비, 장치 또는 액추에이터의 마모를 최소화하기에 너무 짧거나 너무 길어서는 안 됩니다. 이러한 시간 제약 조건은 Cfg_MinOnTime 및 Cfg_MaxOnTime으로 사용자 정의됩니다. 주기 기간 Cfg_CycleTime 역시 사용자 정의됩니다.
이 명령어는 장치 또는 액추에이터의 추정 동작, Cfg_OpenRate를 열 때 장치가 이동하는 속도, Cfg_CloseRate를 닫을 때 장치가 이동하는 속도, 장치 또는 액추에이터가 열리거나 닫히도록 명령을 받을 때 장치 또는 액추에이터 반응의 지연 Cfg_DeadTime과 관련된 3가지 매개 변수를 사용합니다. 장치 또는 액추에이터가 지연으로 열기/닫기 펄스에 응답할 경우(예: stiction으로 인해), Cfg_DeadTime을 입력하여 지연을 보상합니다. 보상되지 않은 지연은 정상 상태 위치 오류를 유발합니다.
중요: Cfg_OpenRate, Cfg_CloseRate 및 Cfg_DeadTime의 올바른 값을 설정하지 못하면 장치 또는 액추에이터가 원치 않는 이동으로 발생할 수 있습니다.
펄싱 로직은 위치 컨트롤 루프의 기능을 제공합니다. 펄스 너비는 한 주기 동안 계산됩니다.
Val_Dev /DIAGRAM_PATH_SPECIFIER>0의 경우 열기 펄스 시간은 다음과 같이 계산됩니다.
PulseDuration = min(Val_Dev/Cfg_OpenRate + Cfg_DeadTime, Cfg_MaxOnTime),
Val_OpenTime = PulseDuration, for PulseDuration ≥ Cfg_MinOnTime,
Val_OpenTime = 0, for PulseDuration < Cfg_MinOnTime.
Val_Dev <0의 경우 닫기 펄스 시간은 다음과 같이 계산됩니다.
PulseDuration = min(-Val_Dev/Cfg_CloseRate + Cfg_DeadTime, Cfg_MaxOnTime),
Val_CloseTime = PulseDuration, for PulseDuration ≥ Cfg_MinOnTime,
Val_CloseTime = 0, for PulseDuration < Cfg_MinOnTime.
이 다이어그램은 구성 매개 변수의 다양한 설정에 대해 원하는 위치(Val_CVOut)의 단계에 대한 장치/액추에이터 응답의 예를 제공합니다.
이 다이어그램은 명령어 매개 변수의 실제 설정으로 인한 주기에 대한 OpenTime을 보여줍니다. 장치/액추에이터의 실제 열기 속도와 비교하여 입력된 Cfg_OpenRate 사이의 다른 관계에 대해 세 가지 경우가 표시됩니다.
PAO_FeedbackAlarmConditions1
장치가 움직이기 시작하거나 방향을 바꾸면 명령어는 구성된 데드타임(Cfg_DeadTime)만큼 계산된 Val_Pos를 지연시킵니다.
이 그림은 명령 매개 변수의 실제 설정으로 인한 주기에 대한 OpenTime과 지연된 명령에 응답하는 장치 또는 액추에이터를 보여줍니다. 다이어그램은 지연 무시와 지연 보상의 두 가지 경우를 보여줍니다.
PAO_FeedbackAlarmConditions1
다음 그림은 다양한 명령 매개 변수 설정 및 액추에이터 동작에 대한 펄스 시퀀스를 보여줍니다. 이 다이어그램에서 액추에이터의 일정 속도는 이동 시 Cfg_OpenRate 또는 Cfg_CloseRate와 같습니다.
PAO_FeedbackAlarmConditions1
구성된 속도 Cfg_OpenRate가 장치의 물리적 속도보다 빠르고 장치에서 위치 피드백을 제공하는 경우 위치 응답이 다릅니다. 열기 펄스는 구성된 최소 켜짐 시간(Cfg_MinOnTime)을 위반할 때까지 원하는 위치에 접근할 때 더 짧아져 명령이 계속해서 펄싱되는 것을 방지합니다.
위치 피드백이 사용되지 않고 Val_Pos가 명령어에 의해 계산되고 구성된 속도 Cfg_OpenRate가 장치의 물리적 속도와 다른 경우 명령어의 펄싱 기능을 사용하지 마십시오.
PAO_FeedbackAlarmConditions1
중요: 명령어의 스캔 시간은 Cfg_CycleTime보다 훨씬 짧아야 합니다. 이 권장 사항을 따르지 않을 경우 장치 또는 액추에이터가 의도하지 않은 동작을 수행할 수 있습니다.
다음 그림은 더 큰 스캔 시간이 명령어 펄스 출력에 의해 구동되는 장치 또는 액추에이터의 움직임에 미치는 영향을 보여줍니다.
PAO_FeedbackAlarmConditions1
PAO_FeedbackAlarmConditions1
장치 또는 액추에이터 위치와 관련된 제한 설정 간의 관계는 상시 열기 제한 스위치가 제공하는 신호를 보여주는 아래 그림에 나와 있습니다.
PAO_FeedbackAlarmConditions1
위치 피드백 시뮬레이션
위치 피드백 Inp_PosFdbk를 사용할 수 없는 경우 위치 Val_Pos가 계산됩니다. 가상에서 또는 위치 피드백을 사용할 수 없는 경우 위치 피드백은 마지막 스캔 위치, 실제 스캔 시간 및 구성된 열기(닫힘) 속도에서 계산됩니다.
Val_Pos = Val_Pos + ScanTime*Cfg_OpenRate(열 때),
Val_Pos = Val_Pos - ScanTime*Cfg_CloseRate(닫을 때),
Val_Pos = max(min(Val_Pos,Cfg_CVEUMax),Cfg_CVEUMin).
가상 상태가 아니고 위치 피드백을 사용할 수 없는 경우 명령어는 제한 스위치 가용성에 의존하여 한계에 도달하면 계산된 위치를 재설정합니다. Val_Pos는 열기 제한 스위치가 활성화되고 닫힘 제한 스위치가 활성화되지 않거나 사용되지 않는 경우 Cfg_CVEUMax로 설정됩니다. 닫힘 제한 스위치가 활성화되고 열기 제한 스위치가 활성화되지 않거나 사용되지 않는 경우 Val_Pos는 Cfg_CVEUMin으로 설정됩니다.
범핑
명령어는 위치 피드백 없이 위치를 증가시키도록 장치에 요청할 수 있습니다. 사용자는 출력을 펄싱하도록 범프에 요청합니다. 펄스 출력은 아래 그림과 같이 구성 가능한 시간 Cfg_BumpTime ≤ Cfg_CycleTime 동안 활성화됩니다.
명령어는 다음의 경우 범프 열기 또는 범프 닫기 명령을 실행할 준비가 됩니다.
  • 범프 타이머가 0보다 큰 경우(0은 범프 기능을 비활성화함),
  • 위치 피드백이 숫자가 아닌 무한대이거나 I/O 폴트가 있거나 장치 폴트가 있는 경우,
  • 장치가 오퍼레이터 또는 Maintenance 모드인 경우,
  • 이전 범프 작동이 활성화되지 않은 경우 및
  • 장치가 이동의 끝에 있지 않거나 목표값 이동 방향에 대해 제한 스위치를 사용하고 있지 않은 경우입니다.
PAO_FeedbackAlarmConditions1
오퍼레이터 명령 요청 확인
PAO 명령어를 통해 연산자는 연산자 설정 OSet_CV 및 명령 요청 OCmd_BumpOpen, OCmd_BumpClose를 사용할 수 있습니다. 강제 보안을 사용하려면 선택한 명령을 실행하기 전에 요청을 확인하거나 취소해야 할 수 있습니다. 명령어가 Cfg_CnfrmReqd를 검사하는 보안 규칙을 확인합니다. Cfg_CnfrmReqd=0인 경우 확인이 필요하지 않으며 요청이 즉시 실행됩니다. Cfg_CnfrmReqd=1인 경우 명령어는 확인 OCmd_CmdCnfrm=1 및/또는 취소 OCmd_CmdCncl=1을 대기합니다. Cfg_CnfrmReqd=2 또는 3의 경우 확인 및 취소가 활성화되기 전에 전자 서명이 필요합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal