모션 조정 종료 리셋(MCSR)

이 정보는
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
모션 조정 종료 리셋(MCSR) 명령어를 사용하여 좌표 시스템의 모든 축을 리셋합니다. MCSR 명령어는 축을 종료 상태에서 축 준비 상태로 리셋합니다. 이 명령어 역시 모든 축 폴트를 지웁니다.
중요: 명령어의 모션 제어 속성에 사용하는 태그는 한 번만 사용해야 합니다. 다른 명령어에서 모션 제어 태그를 다시 사용할 경우 오작동이 발생할 수 있습니다. 장비 손상 또는 부상으로 이어질 수도 있습니다.
아키텍처 및 안전 지원
아키텍처
표준
안전
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
예
아니요
Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
예
아니요
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
MCSR_LD_avail_v31
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
MCSR(CoordinateSystem, MotionControl);
피연산자
래더 다이어그램과 스트럭쳐드 텍스트
피연산자
유형
형식
설명
Coordinate System
COORDINATE_SYSTEM
태그
종료 재설정을 수행할 좌표계.
REF_TO 모션 데이터 유형을 지원하는 컨트롤러의 경우 지원되는 축 피연산자 유형을 등가 REF_TO 유형으로 대체할 수 있습니다.
Motion Control
MOTION_INSTRUCTION
태그
명령어 상태 파라미터에 액세스하는 데 사용되는 구조.
스트럭처드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 구조화된 텍스트 구문 항목을 참조하십시오.
좌표계
좌표 시스템 피연산자는 데카르트 좌표계의 차원을 정의하는 모션 축 세트를 지정합니다. 이번 릴리스에서는 좌표 시스템의 기본 축이 최대 3개까지 지원됩니다. 기본 축으로 구성된 축만(최대 3개) 좌표 속도 계산에 포함됩니다.
모션 제어
이러한 컨트롤 비트는 MCSR 명령어의 영향을 받습니다.
니모닉
설명
.EN (Enable) Bit 31
활성화 비트는 렁이 거짓에서 참으로 전환되는 경우 설정됩니다. 렁이 참에서 거짓으로 전환되면 리셋됩니다.
.DN (Done) Bit 29
완료 비트는 조정된 종료 리셋이 성공적으로 시작되면 설정됩니다. 렁이 참에서 거짓으로 전환되면 리셋됩니다.
.ER (Error) Bit 28
에러 비트는 조정된 종료 리셋을 시작하지 못하면 설정됩니다. 렁 상태가 거짓에서 참으로 전환할 때 리셋됩니다.
이는 전환 명령어에 해당합니다.
  • 릴레이 래더에서 명령어가 실행되어야 할 때마다 렁-입력-조건을 거짓에서 참으로 전환합니다.
  • 스트럭쳐드 텍스트에서는 명령어가 전환 시에만 실행되도록 조건을 구성합니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 초기화되지 않은 참조 또는 잘못된 유형의 참조가 좌표계 피연산자로 전달되면 주 폴트가 발생할 수 있습니다. 피연산자 관련 오류에서 공통 속성 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
.EN, .DN, .ER 및 .IP 비트는 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 거짓임
.DN 또는 .ER 비트가 참인 경우 .EN 비트는 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 참임
.EN 비트가 참으로 설정되고 명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
N/A
구조화된 텍스트
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
래더 다이어그램 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
정상 실행
래더 다이어그램 표에서 렁-입력-조건이 거짓임을 참조하고 이어서 렁이 참임을 참조하십시오.
사후 스캔
래더 다이어그램 표에서 사후 스캔 섹션을 참조하십시오.
MCSR에 대한 상태 비트 변경
상태 비트는 모션 명령어의 진행 상태를 모니터링하는 수단을 제공합니다. 관련 정보를 제공하는 세 가지 유형의 상태 비트가 있습니다. 이러한 유형에는 축 상태 비트, 좌표 시스템 상태 비트 및 좌표 시스템 모션 상태 비트가 있습니다. MCS 명령어가 시작되면 상태 비트는 다음과 같은 변경을 거칩니다.
축 상태 비트
비트 이름
의미
CoordinatedMotionStatus
영향 없음
좌표 시스템 상태 비트
비트 이름
의미
ShutdownStatus
종료 상태 비트를 지웁니다.
조정된 모션 상태 비트
비트 이름
의미
MovePendingStatus
명령어 큐를 플러시하고 상태 비트를 지웁니다.
MovePendingQueueFullStatus
명령어 큐를 플러시하고 상태 비트를 지웁니다.
예
래더 다이어그램
MCSR_LD_ex_v31
구조화된 텍스트
MCSR(myMcsrCoordinateSystem,myMcsrMotionControl);
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal