모션 그룹 종료 리셋(MGSR)

이 정보는
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
축 그룹을 작업 종료 상태에서 축 작업 대기 상태로 전환하려면 모션 그룹 종료 리셋(MGSR) 명령어를 사용하십시오. 이 명령어를 실행하면 그룹의 축과 관련된 모든 폴트가 지워지고 지정된 그룹에 연결된 모션 모듈의 정상 릴레이 접점이 닫힙니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
MGSR_LD_avail_v31
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
MGSR(Group,MotionControl);
피연산자
래더 다이어그램과 스트럭쳐드 텍스트
피연산자
유형
형식
설명
그룹
MOTION_GROUP
태그
작업을 수행할 축 그룹의 이름.
모션 제어
MOTION_INSTRUCTION
태그
명령어 상태 파라미터에 액세스하는 데 사용되는 구조.
스트럭처드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 구조화된 텍스트 구문 항목을 참조하십시오.
MOTION_INSTRUCTION 구조
니모닉
설명
.EN(활성화) 비트 31
활성화 비트는 명령어가 활성화된 상태를 나타냅니다. 서보 메시징이 완료되고 렁-입력-조건이 거짓으로 전환될 때까지 계속 설정되어 있습니다.
.DN(완료) 비트 29
완료 비트는 명령어가 축 그룹을 작업 종료 상태에서 리셋한 시기를 나타냅니다.
.ER(에러) 비트 28
에러 비트는 명령어에서 서보 모듈로 메세지 전송이 실패하는 등의 에러를 감지된 시기를 나타냅니다.
설명
MGSR 명령어는 모든 축 폴트를 지우고 그룹 내 모션 모듈의 모든 연결된 반도체 정상 릴레이 접점을 닫아서 지정된 그룹의 모든 축을 종료 상태에서 빼냅니다. 이 동작으로 모션 그룹 내 모든 축이 축 대기 상태로 됩니다.
모션 그룹 종료(MGSD) 명령어가 대상 지정 그룹에 속한 모든 축을 강제로 종료 상태로 배치하는 것과 마찬가지입니다. MGSR 명령어는 지정된 그룹의 모든 축을 종료 상태에서 축 대기 상태로 전환합니다. 종료 상태의 고유한 특징 중 하나는 지원되는 경우 그룹의 각 모션 모듈의 반도체 정상 고체 릴레이 접점이 열려 있다는 점입니다. 따라서 모션 모듈 그룹에 MGSR 명령어를 적용하면 모든 모션 모듈 정상 릴레이 접점이 닫힙니다. 이러한 특징을 이용하여 다양한 드라이브 시스템의 주 전원을 제어하는 비상 정지 문자열을 닫을 수 있으며 사용자가 드라이브에 전원을 다시 적용할 수 있습니다.
MGSR 명령어를 성공적으로 실행하려면 대상 그룹을 구성해야 합니다.
중요: 명령어를 실행하려면 요청을 완료하기 위해 몇 번의 기본 업데이트가 필요하므로 스캔을 여러 번 실행해야 할 수 있습니다. 완료(.DN) 비트는 즉시 설정되지 않고 요청이 완료된 후에만 설정됩니다.
이는 전환 명령어에 해당합니다.
  • 릴레이 래더에서 명령어가 실행되어야 할 때마다 렁-입력-조건을 거짓에서 참으로 전환합니다.
  • 스트럭쳐드 텍스트에서는 명령어가 전환 시에만 실행되도록 조건을 구성합니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
.EN, .DN, .ER 및 .IP 비트는 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 거짓임
.DN 또는 .ER 비트가 참인 경우 .EN 비트는 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 참임
.EN 비트가 참으로 설정되고 명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
N/A
구조화된 텍스트
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
래더 다이어그램 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
정상 실행
래더 다이어그램 표에서 렁-입력-조건이 거짓임을 참조하고 이어서 렁이 참임을 참조하십시오.
사후 스캔
래더 다이어그램 표에서 사후 스캔 섹션을 참조하십시오.
상태 비트
MGSR에 의한 상태 비트 변경
비트 이름
상태
의미
ServoActionStatus
거짓 (FALSE)
서보 루프가 비활성인 서보 해제 상태인 축.
DriveEnableStatus
거짓 (FALSE)
축 드라이브 활성화 축력이 비활성 상태입니다.
ShutdownStatus
거짓 (FALSE)
축이 종료 상태입니다.
예
입력 조건이 참인 경우 컨트롤러는 그룹 1의 모든 축을 작업 종료 상태에서 축 작업 대기 상태로 전환합니다.
래더 다이어그램
MGSR_LD_ex_v31
구조화된 텍스트
MGSR(Motion,MGSR_3);
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal