속성 표 이해
각 속성 표는 속성 이름을 제목으로 하여 시작됩니다. 이러한 각 속성의 태그, GSV/SSV 및 MSG 이름은 나열된 영어 속성 이름과 같지만 공백이 제거되어 있습니다. 예를 들어 Inhibit Axis는 InhibitAxis로 됩니다.
아래 표에는 속성 표에 사용된 약어, 명명법, 정보에 대한 설명이 나와 있습니다.
속성 표 열 제목 설명
열 제목 | 설명 |
|---|---|
사용 (구현) | 다음은 사용에 설명되는 식별자입니다.
사용 열에서 다음과 같은 사용 및 모드 조합 또한 볼 수 있습니다. C PVT 폐쇄 루프 벡터 제어 방법 D FC 드라이브(주파수 제어 또는 벡터 제어되는 드라이브 장치) 이 조합 외에도 센서리스 드라이브 작동(피드백 장치 없이 작동하는 속도 제어 드라이브)에 해당하거나 해당하지 않는 여러 속성이 있습니다. 이러한 경우까지 감안하여 다음 장치 기능 코드가 사용됩니다.
|
장치 제어 코드(모드) | 다음은 장치 기능 코드에 사용되는 식별자입니다.
특정 구현에만 해당하는 경우 적용되는 경우를 표시하기 위해 다음 코드가 사용됩니다.
|
액세스 규칙 | 다음은 액세스 규칙에 사용되는 식별자입니다.
|
T | 축 태그로 액세스 가능 |
데이터 유형 | 예: DINT, UINT, SINT, REAL, BOOL |
기본값, 최소, 최대 범위 제한 | DB = 모션 데이터베이스 데이터베이스에서 가져온 기본값임을 나타냅니다. FD = 공장 기본값 계산 값 ∞ = 최대 부동소수점 수 = 3.402.... x 10 38 0+ = 최소 부동 소수점 수 = 1.2.... x 10 -38 maxpos = 2 31 /변환 상수maxspd = 1000 * maxpos minspd = minfloat maxacc = 1000 * maxspd minacc = minfloat maxint = 2 15 - 1maxdint = 2 31 - 1- (dash) = 해당 없음 N/A = 해당 없음 기본값 = 달리 명시되어 있지 않으면 모든 옵션 속성은 기본적으로 0으로 설정됩니다. 모든 예약되었거나 달리 사용하지 않는 비트 및 열거형은 0으로 설정됩니다. |
값의 의미 | 속성 값의 의미. 예: 위치 단위/초 모션 그룹 객체의 자동 태그 업데이트가 활성화된 경우에만 값으로 지원되는 태그 액세스가 유효합니다. 속성 목록 바로 다음에 나오는 설명에 추가 정보가 있을 수 있습니다. |
CST | 조정 시스템 시간 |
의견을 작성 부탁드립니다.