APR 폴트 생성

APR 폴트는 아래 경우 생성될 수 있습니다.
  • 최초 축 구성 중인 경우.
  • 작동 중인 경우.
  • 시스템이 전원을 껐다 켜거나 리셋되거나 다시 연결되면 절대 위치를 복구하지 못하는 경우.
APR 폴트는 다음 온라인 시나리오 중에 감지됩니다.
  • 최초 구성(다운로드).
  • 구동 축의 재연결.
  • 절대 기계 위치에 영향을 미치는 축 속성의 변경.
APR 폴트가 발생하면 축의 실제 위치는 축의 피드백 참조 위치로 설정됩니다. 값은 절대 인코더에서 읽어옵니다. 축 홈 상태 비트 비트가 해제됩니다.
다운로드, CompactFlash 카드에서 복원, 보안 디지털 카드에서 복원 또는
ControlFLASH
펌웨어 업데이트 중 이러한 이벤트 중 하나가 발생하면 APR 결함이 발생합니다.
  • 축 구성
  • 속성 변경
    • 축 속성이나 구성을 오프라인으로 편집해도 다운로드 시점까지는 APR 폴트가 발생하지 않습니다.
    • 일부 속성은 온라인으로 편집하면 즉시 APR 폴트가 발생합니다. 프로젝트를 다운로드하지 않고 축 피드백 장치 또는 피드백 극성을 변경하는 경우에도 즉시 APR 폴트가 생성됩니다.
  • 축 하드웨어 변경 또는 오작동
    • 드라이브 펌웨어 업데이트를 통해 특정 축 기능 사용(예: 확장 위치 피드백).
  • 축 하드웨어 리소스 부족
    • 하드웨어 리소스 부족은 다운로드 또는
      ControlFLASH
      펌웨어 업데이트 중에만 감지되며 APR 결함이 발생합니다.
축 구성 중에 다음 사항이 체크됩니다.
  1. 기존 축인가?
  2. 스케일링 서명이 저장된 스케일링 서명과 일치하는가?
  3. 피드백 서명이 저장된 피드백 서명과 일치하는가?
이 세 가지 확인 항목을 모두 통과하면 절대 위치가 복원됩니다.
작동 중에 시스템은 다음 상태를 모니터링합니다.
  1. 피드백 무결성 상태 비트가 지워졌는가?
  2. 스케일링 서명에 종속 속성 값이 SSV에 의해 변경되었는가?
다음 속성의 변경은 스케일링 서명에 영향을 미치지 않으며 절대 기계 참조의 손실을 초래하지 않으므로 APR 폴트를 발생시키지 않습니다.
  • 변환 상수
  • 위치 언와인드
  • 트래블 모드
이들 값을 변경할 때에는 새 값이 제품의 위치 단위와 시스템의 다이내믹에 바르게 연계되도록 주의해야 합니다. 값 변경은 일반적으로 제품 레시피 변경의 일부로 수행됩니다.
축 홈 상태 비트가 해제되면, 즉 위치가 아직 기계에 참조되지 않았다면, APR 기능은 무시되며 절대 위치를 복원하려는 시도는 일어나지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal