APR 폴트 없는 절대 위치 손실
다음과 같은 경우가 발생한 후에는 절대 위치 복구가 유지되지 않습니다.
- 프로젝트를 내보내고, .L5K 또는 .L5X로 저장하고, 가져온 경우(다운로드됨)
- 복구할 수 없는 메이저 폴트(MNRF)가 발생한 경우
- 전력 손실.
- ESM이 없는 Control Logix 5570 컨트롤러에서팁:ControlLogix5570 컨트롤러의 보안 디지털 카드에서 APR을 잠재적으로 복원할 수 있습니다(1756-ESM이 없는 경우).
- 자체 홈 비트가 설정되지 않은 축 다운로드.
- 인크리멘탈 인코더의 전원 껐다가 켜기.
의견을 작성 부탁드립니다.