입력에서 상승 에지 원샷(OSRI)
이 정보는
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.입력 비트가 해제 상태에서 설정 상태로 전환되면 입력에서 상승 에지 원샷(One Shot Rising with Input, OSRI) 명령어는 1회 실행 주기에 대한 출력 비트를 설정합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
이 명령어는 래더 다이어그램에 사용할 수 없습니다.
펑션 블록

구조화된 텍스트
OSRI(OSRI_tag);
피연산자
구조화된 텍스트
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
OSRI tag | FBD_ONESHOT | 구조 | OSRI 구조 |
펑션 블록
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
OSRI tag | FBD_ONESHOT | 구조 | OSRI 구조 |
FBD_ONESHOT 구조
입력 매개 변수 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
EnableIn | BOOL | 선택하지 않으면 명령이 실행되지 않고 출력이 업데이트되지 않습니다. 설정하면 명령어가 실행됩니다. 기본값은 설정 상태입니다. |
InputBit | BOOL | 입력 비트. 기본값은 해제 상태입니다. |
출력 매개 변수 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
EnableOut | BOOL | 명령어의 활성화 여부를 나타냅니다. |
OutputBit | BOOL | 출력 비트 |
설명
InputBit가 참이고 마지막으로 명령어가 스캔되었을 때 거짓이었으면 OutputBit가 설정되고 그렇지 않으면 OutputBit가 해제됩니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 공통 특성 에서 피연산자 관련 폴트를 참조하십시오.
실행
펑션 블록
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다. |
Tag.Enable-in이 거짓 | EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다. |
Tag.Enable-in이 참 | EnableIn 및 EnableOut 비트가 참으로 설정됩니다. 명령어가 실행됩니다. |
명령어 최초 실행 | InputBit의 거짓-참 전환을 요청하려면 이전 InputBit 기록이 설정됩니다. |
명령어 최초 스캔 | InputBit의 거짓-참 전환을 요청하려면 이전 InputBit 기록이 설정됩니다. |
사후 스캔 | EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다. |
구조화된 텍스트
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | 펑션 블록 표의 사전 스캔을 참조하십시오. |
정상 실행 | 펑션 블록 표에서 Tag.EnableIn이 참임을 참조하십시오. |
사후 스캔 | 펑션 블록 표의 사후 스캔 참조하십시오. |
예
펑션 블록

limit_switch1이 해제 상태에서 설정으로 되면 OSRI 명령어에 의해 하나의 스캔에 대한 OutputBit가 설정됩니다.
구조화된 텍스트
OSRI_01.InputBit := limit_switch1;
OSRI(OSRI_01);
State := OSRI_O1.OutputBit;
의견을 작성 부탁드립니다.