설정

설정 섹션에서는 도메인에 적용되는 선택 사항 설정을 관리하고 구성할 수 있습니다.

도메인 옵션

설정
도메인 옵션
섹션에서는 특정 도메인에 등록된 장치와 관련된 선택 사항 설정 목록을 제공합니다.
장치 연결 종료 시 주석 필요
: 시스템에서는 사용자가 원격 연결 세션 후에 주석을 입력해야 합니다.
모든 연결 작업 로그
: 원격 장치에서 수행된 모든 작업을 연결 범주별로 정렬하여 기록할 수 있습니다.
지원 요청 시 연락처 세부 정보 필요
: 지원 요청이 트리거될 때
지원 요청 정보
창이 팝업되도록 합니다.
지원 요청에 대한 이메일 알림 전송
: 모든 지원 요청을 특정 이메일 주소로 전달할 수 있습니다.
계정 정보에 대한 이메일 알림 전송
: 서비스 만료 날짜와 같은 모든 관리 알림을 특정 이메일 주소로 전달할 수 있습니다.
노트:
지원 요청 시 연락처 세부 정보 필요
와
지원 요청 제출
이 모두 활성화되어 있는 경우, Runtime 장치의 사용자는 지원 요청을 보내는 동안 주석을 입력할 수 있습니다. 주석의 텍스트에는
../
를 포함하지 않아야 합니다. 이 문자열은 경로 이동 공격으로 간주될 수 있기 때문입니다.
노트: 여러 이메일 주소로 알림을 보내려면 공백 없이 세미콜론을 사용하여 이메일 주소를 구분합니다. 예: j.smith@example.com;a.jones@example.com

자격

설정
자격
섹션에서는 현재 사용 중인 도메인 및 장치 자격에 대한 자세한 개요를 제공합니다.
노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access 자격 활성화 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal