FactoryTalk® Remote Access™
자격 활성화

  1. 자격을 구매하려면 Rockwell Commerce 페이지(https://commerce.rockwellautomation.com/)로 이동하여 MyRockwellAutomation 계정으로 로그인합니다.
  2. 웹 페이지 검색창에
    FactoryTalk Remote Access
    를 입력하고 구매하려는 자격을 선택합니다. 그런 다음 장바구니를 클릭하여 구매를 진행합니다.
  3. FactorytalkHub.com에 액세스하고 아이콘을 클릭합니다.
  4. 자격 보기
    를 선택합니다. 여기에서 자격을 구매하거나 할당할 수 있습니다.
  5. 자격을 구매하면 해당 자격이
    할당 가능
    목록에 표시됩니다.
  6. 구매한 자격 옆에 있는
    할당
    버튼을 클릭하고 확인합니다.
    노트: 자격이 아직 서비스에 연결되지 않았습니다.
  7. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager에 액세스하여
    도메인 보기
    를 선택합니다.
  8. 자격을 활성화하려는 장치를 선택하고 오른쪽의
    자격
    창 옆에 있는 원 안의 더하기 기호 아이콘을 클릭합니다.
  9. 표시된 목록에서 구매한 자격을 선택하고 장치에 연결합니다.
Runtime을 호스팅하는 장치가 작동하지 않게 되면 해당 장치를 수리하는 동안 자격을 일시적으로 다른 장치로 옮길 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.
  1. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager와
    도메인 보기
    섹션에 액세스합니다.
  2. 작동하지 않는 장치를 선택하고 관련
    자격
    창에 액세스합니다.
  3. 자격의 연결을 해제합니다. 자격이
    할당 가능
    목록으로 이동됩니다.
  4. 절차에 따라 임시 교체 장치에 자격을 연결합니다.
  5. 임시 교체 장치에서 자격 연결을 해제하고 수리된 장치에 다시 연결합니다.
노트:
탐색기
도메인 보기
섹션의 오른쪽 창에 있는
FactoryTalk® Remote Access™
Manager를 통해 또는 Windows Runtime의
홈
섹션에서 장치가 등록되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal