통계

통계
섹션에서는 도메인 내의 장치 통계를 모니터링하고 분석하기 위한 대시보드를 제공합니다.
대시보드는 장치
가용성 상태
,
시스템 패밀리
,
Runtime 버전
,
Runtime 업데이트 상태
에 대한 인사이트를 제공합니다.
팁: 장치 통계 페이지는 관리자만 액세스할 수 있습니다.
장치 통계는 집계된 읽기 전용 정보를 제공합니다. 개별 장치의 이러한 세부 정보를 확인하고 장치 수준의 작업을 수행하려면
탐색기
장치 보기
를 선택합니다. 자세한 내용은 장치 보기를 참조하십시오.

시스템 패밀리

시스템 패밀리
차트는 도메인의 장치가 유형별로 그룹화되는 방식을 보여줍니다.
탐색기
장치 보기
에 나열된 장치는 다음 범주로 정렬됩니다.
시스템 패밀리
설명
Runtime
PC(Windows, Ubuntu, Docker)용 일반 런타임
HMI
OptixPanel (Standard, Compact)
라우터
모든 라우터 장치(
Stratix4300
)
IIoT 게이트웨이
Embedded Edge Compute 모듈
OptixEdge

가용성 상태

가용성 상태
차트는 현재
온라인
또는
오프라인
인 장치의 비율을 보여줍니다.

버전

버전
차트에는 도메인의 장치에서 사용하는
FactoryTalk® Remote Access™
런타임 버전이 요약되어 있습니다.
차트에는 최신 버전부터 시작하는 런타임 버전이 나열되어 있습니다. 동일한 주 런타임 버전에 대해 5개 넘는 부 버전이 존재하면, 차트는 주 버전별로 하나의 막대로 그룹화합니다. 5개 이하의 부 버전이 존재하면, 각 부 버전이 개별 막대로 표시됩니다.

업데이트 상태

업데이트 상태
차트는 다음과 같은 장치의 백분율을 보여줍니다.
  • 최신
  • 오래됨
팁: 차트에는 업데이트 상태가 있는 장치만 포함됩니다. 수동 업데이트가 필요하고
장치 보기
의
업데이트 상태
열에 값이 표시되지 않는 장치는 제외됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal