Embedded Edge Compute 모듈

Embedded Edge Compute 모듈은 PLC와 직접 통신하는 섀시 기반 모듈입니다. 이 모듈은 백플레인 및 전면 이더넷 포트 1을 통해 모든 PLC 태그에 대한 읽기 및 쓰기 액세스를 제공합니다.
Embedded Edge Compute 모듈에는 무료 FactoryTalk Remote Access Runtime Pro 자격이 제공됩니다.
노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 자격 항목을 참조하십시오.
Embedded Edge Compute 모듈은 직접 제어 모니터링을 활성화하여 정보 기술(Information Technology, IT)과 운영 기술(Operational Technology, OT) 간의 격차를 해소합니다. 이 모듈은 엣지 컴퓨팅 응용 프로그램을 강화하여 네트워크 엣지에서 바로 데이터 수집, 분석 및 맞춤형 응용 프로그램을 구축할 수 있도록 지원합니다.
Embedded Edge Compute 모듈은 REST API, OPC UA 및 MQTT에 대한 통신 경로를 제공하는 연결 옵션을 통해 협업 환경을 조성하고 OT 및 IT 레벨에서 상호 운용성을 구현하여 IT/OT 컨버전스를 실현합니다.
노트: 이 장치에 대한 자세한 내용은 Embedded Edge Compute 모듈 | Allen-Bradley(rockwellautomation.com)를 참조하십시오.
노트: 장치 System Manager에 대해 자세히 알아보려면 다음 사용 설명서를 다운로드하십시오. Embedded Edge Compute 모듈
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal