구성 유효성 검사

환경 변수 구성의 유효성을 검사합니다.
  1. RemoteAccess_Compose
    디렉터리에 액세스합니다.
    노트: 설치 폴더에서 구성 요소 압축 풀기의 내용을 참조하세요.
  2. docker compose {-f <compose-file>} config
    를 입력하여 구성의 유효성을 검사합니다.
  3. Runtime 응용 프로그램에 대한 Setuphost 및 Runtime 서비스를 정의하는 Docker Compose 파일을 열어 검사합니다.
    • RDP 전용 Runtime:
      docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml config
    • VPN 전용 Runtime:
      docker compose -f compose.yml -f compose.vpn.yml config
    • RDP 및 VPN을 사용하는 Runtime:
      docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml -f compose.vpn.yml config
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal