설치 폴더에서 구성 요소 압축 풀기

압축된 설치 폴더에는 Docker Runtime을 실행하는 데 필요한 구성 요소가 포함되어 있습니다.
Ubuntu 및 Debian 운영 체제 모두에 대해
factorytalkremoteaccessruntime-<version>_Docker_Ubuntu_22_x64.zip
파일의 압축을 풉니다. 포함된 파일은 다음과 같습니다.
  • factorytalkremoteaccessruntime-<version>.tar.gz
    아카이브에는 두 개의
    Docker 이미지
    가 포함되어 있습니다.
    factorytalkremoteaccess/setuphost:<version>
    및
    factorytalkremoteaccess/runtine:<version>
    .
  • RemoteAccess_Compose
    폴더에는 4개의
    Docker Compose 파일
    이 포함되어 있습니다.
    • compose.yml
      은 두 가지 서비스를 정의합니다.
      setuphost
      및
      runtime
      은 두 Docker 이미지를 모두 사용합니다.
    • compose.rdp.yml
      은
      compose.yml
      파일을 확장하여 Runtime의 원격 데스크톱 기능을 활성화합니다.
    • compose.vpn.yml
      은
      compose.yml
      파일을 확장하여 Runtime의 VPN 연결을 활성화합니다.
    • .env
      는 Docker Compose 파일에서 사용하는 환경 변수 집합을 정의합니다.
  • README.md
    에는 단계별 Docker 사용자 가이드가 포함되어 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal