Runtime 컨테이너 노출 포트

Runtime 컨테이너는 다양한 기능을 위해 특정 포트를 일관되게 노출합니다.
Runtime 컨테이너는 웹 UI용으로 포트 5161을 일관되게 노출하며, 호스트의 127.0.0.1:5161에 매핑됩니다. 웹 UI에 액세스하려면 브라우저를 열고 https://localhost:5161로 이동합니다.
또한 Runtime 컨테이너는 로컬 연결을 위해 포트 5936을 노출하며, 이 포트는 호스트의 포트 5936에 직접 매핑됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal