Docker 컨테이너의 Runtime 서비스
Docker Runtime을 운영하면 이식성, 격리성, 확장성, 효율성, 일관성 및 간소화된 관리 등 여러 가지 이점이 있습니다.
Docker Runtime은 Docker Compose에 의해 오케스트레이션되는 다중 컨테이너 응용 프로그램입니다.
이름이
RemoteAccess_Compose
인 디렉터리에는 이 프로젝트에 필요한 모든 Compose 파일이 포함되어 있습니다.- compose.yml: 이 파일은 두 개의 Docker 이미지와 연결된 서비스를 정의하며 모든 배포에 필요합니다.
- compose.rdp.yml: Runtime용 RDP(원격 데스크톱)를 활성화하는 선택적 Compose 파일입니다.
- compose.vpn.yml: Runtime용 VPN 연결을 활성화하는 선택적 Compose 파일입니다.
- .env: 이 파일은 Compose 파일에서 사용하는 구성 가능한 환경 변수를 정의합니다.
또한 .tar.gz 아카이브에는 호스트에 업로드해야 하는 두 개의 필수 Docker 이미지가 포함되어 있습니다.
- Setuphost: 이 서비스는 멱등 동작을 보이며, .env 파일의 환경 변수로 정의된 구성에 맞게 동작을 조정합니다. 컨테이너에서 지원되는 기능 구성의 내용을 참조하세요. 이 서비스는 Runtime 컨테이너가 안전하고 올바르게 실행될 수 있도록 환경을 초기화하기 위해, 호스트에서 루트 사용자 권한으로 스크립트를 실행하는 권한 있는 컨테이너를 시작합니다.
- Runtime: 이 서비스는 setuphost 서비스가 성공적으로 완료된 후remoteaccess_runtime사용자로 실행되는 Runtime 컨테이너를 시작합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.