Runtime 명령줄
명령 프롬프트에 명령줄을 입력하여
FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli
프로그램을 시작할 수 있습니다.
노트:
명령줄 매개 변수는 다음 시스템에서만 지원됩니다.
Linux Ubuntu 22 및 Windows
.
노트:
반환 코드 범례:
- 표준 출력: 명령줄 입력에 따른 출력 정보.
- 종료 상태:FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli파일에 입력된 명령이 정상적으로 실행되었으며, 로그에 출력됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
--connect | Runtime이 이미 실행 중이지만 연결이 끊어진 경우 FactoryTalk® Remote Access™ --disconnect 명령줄을 입력한 경우가 아니면 Runtime은 기본적으로 자동 연결됩니다. |
--disconnect | 서버에서 FactoryTalk® Remote Access™ |
--showChat | 지원 채팅 창을 엽니다. |
--hideChat | 지원 채팅 창을 숨깁니다. |
--showKeyboard | 시스템 키보드를 엽니다. |
--hideKeyboard | 시스템 키보드를 닫습니다. |
--openWebUI | 웹페이지를 통해 Windows Runtime을 엽니다. |
--remoteAccessServiceConnected | Runtime 연결 상태를 확인합니다. 표준 출력:
종료 상태:
|
--remoteAccessSessionCount | FactoryTalk® Remote Access™ 표준 출력:
종료 상태:
|
--getAnonymousID | Runtime 장치를 도메인에 등록하는 데 필요한 ID와 암호를 봅니다. 종료 상태:
|
--requestAssistance | 지원 요청을 활성화합니다. 지원을 요청할 때 사용자가 연락처 세부 정보를 제공해야 합니다 가 활성화된 경우, <name> , <contact> 및 <description> 필드에 해당하는 세 개의 추가 매개변수를 제공해야 합니다.종료 상태:
|
--closeAssistance | 지원 요청을 닫습니다. 종료 상태:
|
--getRequestAssistanceStatus | 지원 요청 상태를 확인합니다. 표준 출력:
종료 상태:
|
--canRequestAssistance | 지원 요청을 열 수 있는지 확인합니다. 표준 출력:
종료 상태:
|
--exportConnectionLog | 연결 로그를 내보냅니다. 로그 매개 변수 --fromDate , --toDate 및 --outputDirectory 를 나타냅니다.
노트:
잘못된 날짜 범위를 선택하면 내보낸 로그가 0개의 결과를 반환합니다.
노트:
FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService 가상 계정에 로그 다운로드 폴더에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인합니다.
종료 상태:
|
--setRuntimePassword 뒤에 설정하려는 <password> . | Windows Runtime에 액세스하기 위한 암호를 구성합니다.
노트:
암호를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Ubuntu 22 Runtime 설치 및 구성 항목을 참조하십시오.
종료 상태:
|
--unsetRuntimePassword | Windows Runtime에 액세스하기 위해 이전에 설정한 암호를 제거합니다. 종료 상태:
|
--quit | Runtime이 실행 중일 때 연결을 끊습니다. |
--version | Runtime 버전을 참조합니다. |
-h, --help | 현재 사용 가능한 명령 목록을 참조합니다. |
예제
path
는 Runtime 설치 경로를 식별합니다. 예: C:\Program Files (x86)\Rockwell Automation, Inc\FactoryTalk Remote Access\Runtime\
.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --connect | Runtime이 이미 실행 중이지만 연결이 끊어진 경우 FactoryTalk® Remote Access™ --disconnect 명령줄을 입력한 경우가 아니면 Runtime은 기본적으로 자동 연결됩니다. |
"\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --disconnect | 서버에서 FactoryTalk® Remote Access™ |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --showChat | 지원 채팅 창을 엽니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --hideChat | 지원 채팅 창을 숨기고 원격 지원 서비스에서 Runtime 연결을 끊습니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --showKeyboard | 시스템 키보드를 엽니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --hideKeyboard | 시스템 키보드를 닫습니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --openWebUI | 웹페이지를 통해 Windows Runtime을 엽니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --remoteAccessServiceConnected | Runtime 연결 상태를 확인합니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --remoteAccessSessionCount | FactoryTalk® Remote Access™ |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --getAnonymousID | Runtime 장치를 도메인에 등록하는 데 필요한 ID와 암호를 봅니다. 다음 예제는 .NET을 사용하여 --getAnonymousID 매개 변수를 통해 Runtime을 쿼리하는 방법을 보여줍니다.
|
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --requestAssistance | 지원 요청을 활성화합니다. 지원을 요청할 때 사용자가 연락처 세부 정보를 제공해야 합니다 가 활성화된 경우 이름 , 연락처 정보 및 설명 필드에 해당하는 세 개의 추가 매개 변수를 제공해야 합니다.예: "<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --requestAssistance --name "John Doe" --contact "john.doe@email.com" --description "A brief description of the problem" |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --closeAssistance | 지원 요청을 닫습니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --getRequestAssistanceStatus | 지원 요청 상태를 확인합니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --canRequestAssistance | 지원 요청을 열 수 있는지 확인합니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --exportConnectionLog | 연결 로그를 내보냅니다. 로그 매개 변수 --fromDate , --toDate 및 --outputDirectory 를 나타냅니다.예: "<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --exportConnectionLog --fromDate "2020-06-06" --toDate "2020-06-07" --outputDirectory "/tmp" |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --setRuntimePassword | Windows Runtime에 액세스하기 위한 암호를 구성합니다. 예: "<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --setRuntimePassword <password> |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --unsetRuntimePassword | Windows Runtime에 액세스하기 위해 이전에 설정한 암호를 제거합니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --quit | Runtime이 실행 중일 때 연결을 끊습니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --version | Runtime 버전을 참조합니다. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" -h, \FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --help | 현재 사용 가능한 명령 목록을 참조합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.