인터넷 공유
인터넷 공유 기능을 이용하면 Windows Runtime 및 라우터에서 사용하는 인터넷 연결을 자동화 서브네트워크의 장치와 공유할 수 있습니다. 이 프로세스는 Runtime이 VPN 연결을 통해 에 연결되어 있는지 여부에 관계없이 가능합니다.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
노트:
사용 중인 라이선스가 이 기능을 허용하는지 여부를 확인하려면 자격 항목을 참조하십시오.
노트:
Ubuntu 22 장치는 인터넷 공유 연결 모드를 지원하지 않습니다.
자동화 서브네트워크를 통해 인터넷에 연결된 원격 장치를 제공하려면 다음과 같이 진행합니다.
Windows Runtime
- Windows Runtime을 실행합니다.
- 공유(톱니바퀴) 아이콘을 클릭하고인터넷 액세스를 제공할 네트워크 선택창에서 인터넷 액세스를 제공하려는 네트워크를 선택합니다.
- 모두또는허용 목록 사용을 선택하여 Runtime에 연결된 모든 장치와 인터넷을 공유하거나, Runtime이 인터넷 연결을 공유하기 원하는 장치의 MAC 주소를 입력합니다.노트: 원격 장치에서 이더넷 포트가 활성화되어 있는 경우 이 섹션에이더넷항목이 표시됩니다.
라우터
노트:
인터넷 공유 모드를 활성화하도록 라우터를 구성하는 방법은 라우터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.