지원 요청
도메인에서 어떤 사용자 계정이 지원 요청을 받을 수 있고 어떤 장치에 대해 지원을 받을 수 있는지 결정할 수 있습니다. 도메인에서 하나 이상의 사용자 계정에 지원 요청을 받을 자격을 부여하면, 선택된 원격 장치의 운영자는 원격 장치에서 에 시스템에 개입이 필요함을 알립니다.
지원 요청
을 사용하여 FactoryTalk® Remote Access™
Manager원격 장치의 지원 요청 기능을 활성화하는 방법:
- 관리자 계정을 사용하여도메인에 로그인합니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- 섹션에 액세스합니다.
- 왼쪽 창에서 해당 원격 장치를 선택합니다.
- 지원 요청 제출항목이 나올 때까지 오른쪽 창을 스크롤한 후 항목에 표시합니다.
- 보안상의 이유로 지원 기간을 제한하려면만료 날짜필드에 날짜를 입력합니다. 이 날짜 이후에는 이 특정 원격 장치에 대한 지원 요청이 더 이상 허용되지 않습니다.
원격 장치에서
지원 요청 제출
이 활성화되어 있는 경우, 해당 장치를 작동하는 사용자는 해당 원격 장치의 Windows Runtime 네트워크 연결
섹션에 표시되는 지원 요청
버튼을 클릭하여 지원 요청을 제출할 수 있습니다.도메인 항목
지원을 요청할 때 사용자가 연락처 세부 정보를 제공해야 합니다
가 활성화되어 있는 경우, 해당 원격 장치를 작동하는 사용자에게 지원 요청을 제출하려면 이름
, 연락처 정보
및 설명
필드를 입력해 달라는 안내 메시지가 표시됩니다.
노트:
응용 프로그램에서 필요한 지원 토글 스위치를 보려면 FactoryTalk Remote Access Manager 개요 및 관련 엔터티 항목을 참조하십시오.
노트:
지원 요청 시 연락처 세부 정보 필요
와 지원 요청 제출
이 모두 활성화되어 있는 경우, Runtime 장치의 사용자는 지원 요청을 보내는 동안 주석을 입력할 수 있습니다. 주석의 텍스트에는 ../
를 포함하지 않아야 합니다. 이 문자열은 경로 이동 공격으로 간주될 수 있기 때문입니다.지원 요청 알림
지원을 제공해야 하는 에 등록된 사용자에게는 다음과 같은 알림이 표시됩니다.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- 지원 요청이 표시된 팝업 알림창을 받게 됩니다.
- 지원 요청 알림 이메일설정에서 해당 도메인과 관련된 계정으로 이메일을 받게 됩니다.
지원 요청
이 활성화된 원격 장치는 작은 빨간색 벨
아이콘으로 식별됩니다.지원 요청 취소 또는 종료
Windows Runtime에서 지원 요청을 취소하거나 에서 지원 요청을 종료할 수 있습니다.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager해결책이 제공되어 에서 지원 요청을 종료하려면 의 오른쪽 창에 액세스한 후
FactoryTalk® Remote Access™
Manager닫기
를 선택하면 됩니다.지원이 더 이상 필요하지 않아 지원 요청을 취소하려면 원격 장치의 Windows Runtime에 액세스하여
네트워크 연결
섹션에서 지원 요청 취소
를 선택하면 됩니다.의견을 작성 부탁드립니다.