ASEM 6300 IPC
에 대한 Basic
자격

액세스 서버는 이러한 장치의 Windows FTRA Runtime에 Basic 자격을 할당합니다.
ASEM 하드웨어에 설치된
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime에 대한 Basic 자격을 업그레이드하려면:
  1. FactorytalkHub.com에 액세스한 후 소유하고 있는 Basic 자격 옆의
    업그레이드
    를 클릭합니다.
  2. 사용 가능한 자격 목록에서 Pro 자격을 선택합니다.
노트: Pro 자격을 비활성화하면 Runtime Basic 자격이 복원됩니다.
노트: Basic 자격은 초기 설정에 따라 설정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal