Visual Studio Code 설치 및 구성

Visual Studio Code를 설치하는 동안 IntelliSense 구현 활성화를 위해 여러 프로그래밍 언어를 지원하는 추가 구성 요소를 선택합니다.
Visual Studio Code를 설치하는 방법에 대한 지침은 온라인 설명서를 참조하십시오.
  1. Visual Studio Code를 설치한 후 확장 기능 카탈로그로 이동하여
    C#
    프로그래밍 언어 지원을 추가합니다.
    팁: 프로그래밍 언어 지원을 추가하는 방법에 대한 지침은 Visual Studio Code 온라인 설명서를 참조하십시오.
  2. (선택 사항) 코드 작성 속도를 높여주는 몇 가지 빠른 도구를 제공하는 C# 코드 조각 플러그인을 추가합니다.
  3. FTP(파일 전송 프로토콜) 또는 다른 장치(예: 바코드 판독기)와 통신하려면 다른 패키지 및 NuGet 패키지 관리자 GUI와 같은 패키지 관리자를 설치해야 할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal