IntelliSense용 선택적 도구

FactoryTalk® Optix™
를 사용하면 IntelliSense를 통해 일부 기본 제공 개체의 기능, 속성 및 이벤트를 확장할 수 있습니다. IntelliSense는 Visual Studio 또는 Visual Studio Code와 같은 편집기를 통해 제공되는 C# 코드 완성 지원 도구로 구성된 NetLogic 도구입니다.
Visual Studio 설치 및 구성 또는 장치의 Visual Studio Code 설치 및 구성.
중요: Notepad++를 사용하여 개체 파일을 오프라인으로 편집할 수 있지만 IntelliSense 보조프로그램은 Visual Studio 또는 Visual Studio Code 편집기에서만 작동합니다.
  1. FactoryTalk® Optix™
    버전 1.4.0 이상을 사용 중인 경우 장치에 .NET SDK를 설치하여 IntelliSense NetLogic 설치 및 구현을 활성화합니다.
    • 설계 장치에서 장치 아키텍처에 따라
      .NET SDK 8.0
      을 설치합니다.
    • 응용 프로그램이 배포된 장치에 장치 버전에 따라
      .NET Runtime (Windows)
      을 설치합니다.
    팁: .NET SDK를 설치하는 방법에 대한 지침은 온라인 설명서를 참조하십시오.
  2. 개체를 편집하려면
    FactoryTalk® Optix Studio™
    에서 화면 맨 위에 있는
    FactoryTalk Optix Studio 옵션 아이콘
    FactoryTalk Optix Studio 옵션
    을 선택합니다.
    대화창이 열립니다.
  3. 기본 코드 편집기
    를 선택합니다. Visual Studio 또는 Visual Studio Code.
  4. 프로젝트 보기
    패널에서
    MainWindow
    로 이동하여
    레이블
    을 추가합니다.
    레이블1
    이 만들어집니다.
  5. 레이블1
    의 이름을
    MyLabel
    로 바꿉니다.
  6. 런타임 또는 디자인 타임 중 언제 NetLogic을 사용할 것인지에 따라
    새로 만들기
    런타임 NetLogic
    또는
    새로 만들기
    디자인 NetLogic
    을 선택하여 런타임 또는 디자인 타임 NetLogic을 추가합니다.
    NetLogic 개체(예: 이름이
    RuntimeNetLogic1
    인 NetLogic)가 프로젝트 아래
    프로젝트 보기
    패널에 만들어집니다.
  7. 런타임NetLogic1
    NetLogic을 두 번 클릭합니다.
    코드 편집기에 NetLogic이 열립니다.
  8. Visual Studio 또는 Visual Studio Code의
    Insert code to be executed when the user-defined logic is started
    아래에서
    Label myLabel = Owner.Get<Label>("MyLabel");
    을 입력합니다.
  9. Enter
    키를 눌러 새 줄을 추가하고
    myLabel.
    입력을 시작합니다.
    IntelliSense에서 드롭다운 메뉴를 열어
    myLabel.
    에 사용할 수 있는 메서드, 속성 및 이벤트를 표시합니다.
  10. 레이블
    사용자 지정에 추가하려는 메서드, 속성 또는 이벤트를 관련 구문, 데이터 유형 또는 인수와 함께 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal