런타임 시작

응용 프로그램을 서비스로 시작하면 사용자가 로그인하지 않아도 런타임이 자동으로 시작됩니다. 이 경우 기본 프레젠테이션 엔진을 사용할 수 없습니다. 런타임은 사용자 인터페이스가 있는지 여부에 관계없이 작동합니다(예: 게이트웨이).
팁:
FactoryTalk®Optix
온라인 도움말에서
프레젠테이션 엔진 구성
을 참조하십시오.
응용 프로그램이 서비스로 실행되지 않는 경우 런타임을 시작하려면 로그인해야 합니다.
  1. 런타임 도구를 설치했으면
    구성
    을 클릭하여 시작하고
    FactoryTalk Optix를 서비스로 실행
    을 선택합니다.
  2. 응용 프로그램을 대상 장치에 배포합니다.
    팁: FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal