Docker 런타임 자격
Docker 런타임 자격은 Docker 컨테이너 배포에서 라이선스가 부여된
FactoryTalk® Optix™ Runtime
작업을 지원합니다.개요
FactoryTalk® Optix™ Runtime
은 Ubuntu 22.04의 Docker 컨테이너 배포에 대한 자격 처리를 지원합니다. 이 자격 컨텍스트는 Docker 컨테이너 내부에서 실행되는 런타임 인스턴스에 적용됩니다.Docker 런타임 배포는 온라인 및 오프라인 자격 모델을 지원합니다. 배포 모델은 컨테이너가 자격 웹 서비스를 통해 자격을 검증할지 또는 활성화된 자격이 있는 호스트의 오프라인 자격 값을 사용할지 여부를 결정합니다.
온라인 배포에서 컨테이너는
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
환경 변수에 자격 일련 번호를 사용합니다. 이 값은 실행 중인 컨테이너에 대해 Call Home 자격 메커니즘을 트리거합니다. 자세한 내용은 Call Home 자격 메커니즘 항목을 참조하십시오.자격 컨텍스트
Docker 자격 컨텍스트는 실행 중인 컨테이너를 유효한 런타임 자격에 연결합니다.
온라인 배포에서 컨테이너는 지정된 자격을 잠그기 위해 자격 웹 서비스와 통신합니다.
컨테이너는 정기적인 간격으로 자격 잠금을 갱신하고 런타임이 정상적으로 중지되면 자격 잠금을 해제합니다.
자격 잠금이 성공한 후 자격 웹 서비스 연결이 실패하면 7일 유예 기간이 시작됩니다.
오프라인 배포에서는 호스트에서 자격이 활성화되고 컨테이너는 시작 시 일치하는 오프라인 자격 값을 사용합니다. 이 모델은 자격 웹 서비스에 대한 연결을 유지하지 않는 시스템을 지원합니다.
배포 고려 사항
Docker 배포에는 지속적인 런타임을 위한 유효한 자격이 필요합니다. 유효한 자격이 없으면 응용 프로그램은 120분 후에 중지됩니다.
연결된 시스템에는 온라인 자격 모델을 사용합니다. 호스트가 인터넷 액세스를 유지하지 않는 경우 오프라인 자격 모델을 사용합니다.
이 자격 컨텍스트는 Docker 컨테이너에서 실행되는 런타임 배포에만 사용하십시오. 컨테이너는 기본 프레젠테이션 엔진을 지원하지 않습니다. 응용 프로그램에 그래픽 인터페이스가 필요한 경우 웹 프레젠테이션 엔진을 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.