Call Home 자격 메커니즘

Call Home 자격 메커니즘은 Docker 컨테이너에서만 실행되는
FactoryTalk® Optix™
Runtime을 위한 온라인 라이선싱 메서드입니다.
팁: Docker 자격 및 라이선싱에 대한 자세한 내용은 Docker 런타임 자격을 참조하십시오.
FactoryTalk® Optix™
Runtime은 Ubuntu 22.04 Docker 컨테이너에서 실행할 수 있습니다.
자격 일련 번호는
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
라는 환경 변수로 Docker 컨테이너에 삽입됩니다. 이 변수는 Call Home 메커니즘을 트리거합니다.
자격 흐름은 다음과 같이 발생합니다.
  1. Docker 컨테이너는 특정 자격 웹 API를 호출하여 지정된 자격을 잠급니다.
  2. 잠금 요청이 성공하면 Docker 컨테이너는 30분마다 자격 잠금을 정기적으로 새로 고침합니다.
  3. Docker 컨테이너는 런타임 종료 시 자격을 잠금 해제하여 재호스팅에 사용할 수 있도록 합니다.
팁: 종료 시 Docker 컨테이너가 자격을 잠금 해제하지 않는 경우 수동 재호스팅을 진행합니다. 이 시나리오는 런타임이 예기치 않게 중지될 때마다 발생할 수 있습니다.
서로 다른 구성 요소 간의 통신을 보여주는 다이어그램.
Docker 컨테이너가 런타임 중에 잠긴 자격을 재호스팅하는 경우, 다음 자격 잠금 새로 고침 후 재호스팅 알림을 받습니다.
7일의 유예 기간은 자격 잠금 후 자격 웹 API와의 연결이 끊어진 경우에만 시작됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal