FactoryTalk Optix 아키텍처

FactoryTalk® Optix™
구성 요소와 시스템 내 해당 역할을 설명합니다.

개요

FactoryTalk Optix 시스템 개요
FactoryTalk Optix 시스템 다이어그램
FactoryTalk® Optix™
시스템에는 다음이 포함됩니다.
FactoryTalk Hub
조직 생성 및 자산 관리를 위한 Rockwell Automation 클라우드 기반 SaaS 솔루션에 액세스할 수 있는 온라인 서비스 플랫폼입니다.
FactoryTalk® Hub™
를 통해 자격과 조직을 설정합니다. 조직은
FactoryTalk® Hub™
를 사용하여 액세스하고 관리할 수 있는 사용자 및 서비스(
FactoryTalk® Optix™
포함)의 모음입니다.
클라우드 기반 SaaS 솔루션은
FactoryTalk® Hub™
에 타일로 포함되어 있습니다. 신규 사용자가
FactoryTalk® Hub™
에 액세스하면
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro의 90일간 평가판을 받게 됩니다.
FactoryTalk Optix Studio
로컬에 설치된 디자인 편집기를 무료로 사용할 수 있습니다.
FactoryTalk® Optix™
Studio는 활성화 또는 자격이 없어도 HMI를 설계할 수 있는 도구를 제공합니다.
팁:
FactoryTalk® Optix™
Studio는
FactoryTalk® Optix™
Studio Standard라고도 합니다.
팁:
FactoryTalk® Optix™
Studio를 설치하려면 FactoryTalk Optix Studio 설정 항목을 참조하십시오.
Pro 자격이 있는 FactoryTalk Optix Studio
웹 브라우저에서 실행되거나 로컬에 설치된 응용 프로그램으로 실행되는 클라우드 지원 디자인 편집기입니다.
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro는 사용자 자격에 따라 구독이 필요합니다.
Pro 자격은 웹 브라우저 기반 편집기를 활성화하고 클라우드 기반 코드 리포지토리 통합, 버전 제어, 원격 배포, 다중 사용자 협업 등 기능을 제공합니다.
팁: Pro 자격이 있는
FactoryTalk® Optix™
Studio를 설치하려면 FactoryTalk Optix Studio Pro 자격 항목을 참조하십시오.
중요:
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro 및
FactoryTalk® Optix™
Runtime 도구에는 조직에 할당된 자격이 필요합니다.
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro 자격은 조직 사용자에게 할당되고,
FactoryTalk® Optix™
Runtime 도구 자격은 설치된 장치에 할당됩니다.
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
두 가지 구성 요소를 포함합니다.
  • 프로젝트: 응용 프로그램의 디자인과 구성을 나타냅니다.
  • 런타임: 응용 프로그램이 실행되는 환경입니다.
FactoryTalk® Optix™
Studio를 사용하면 프로젝트를 적절한 런타임과 결합하여 응용 프로그램을 생성할 수 있으며, 적절한 런타임은 대상 장치와 운영 체제에 따라 달라집니다.
FactoryTalk Optix Runtime 도구
자격 관리 및 응용 프로그램 배포를 위해 대상 장치에 런타임 도구 패키지를 설치합니다. 패키지에는 다음이 포함됩니다.
  • 응용 프로그램 업데이트 서비스:
    FactoryTalk® Optix™
    Studio가 대상 장치에 연결하고 응용 프로그램을 배포할 수 있도록 하는 백그라운드 서비스입니다.
  • Entitlement Manager
    :
    FactoryTalk® Optix™
    자격을 관리하는 응용 프로그램입니다.
중요:
런타임 도구는 OptixPanels™ 및 EEC(Embedded Edge Computes)에 내장되어 있습니다.
Windows 및 Linux 장치용 런타임 도구를 다운로드, 설치, 활성화합니다.
팁: 자세한 내용은 런타임 크기 조정 항목을 참조하십시오.
런타임 도구 아키텍처 다이어그램
런타임 도구의 구성 요소 및 상호 작용을 보여 주는 다이어그램
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal