레시피 편집기
레시피 편집기 위젯에는 런타임 시 레시피를 표시하고 관리하는 데 필요한 그래픽 개체와 NetLogic이 포함되어 있습니다. 위젯은
에서 사용할 수 있습니다.
템플릿 라이브러리
레시피 편집기 위젯은 다음 탭이 있는 탐색 패널을 표시합니다.
- 레시피 목록
- DataGrid에서 사용 가능한 레시피 스키마 목록을 표시합니다. 이 탭에서 전용 버튼을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 레시피 목록을 새로 고침합니다.
- 사이드 메뉴를 열어 레시피를 활성화하거나, 이름을 바꾸거나, 복제하거나, 삭제할 수 있습니다.
- 새 레시피를 생성하거나 대상(컨트롤러 등)에서 새 레시피를 생성합니다.
- 특정 레시피의 매개 변수로 이동하여 해당 매개 변수를 편집합니다.
- 매개 변수 목록
- 첫 번째 탭에서 선택한 레시피의 매개 변수 값을 수정할 수 있습니다. 이 탭에서 전용 버튼을 사용하여 다음을 수행할 수도 있습니다.
- 레시피 목록 패널로 돌아갑니다.
- 현재 편집 내용을 되돌리거나 저장합니다.
- 편집 내용을 컨트롤러에 적용합니다.
- 컨트롤러에서 레시피 값을 읽고 레시피 매개 변수로 로드합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.