프로젝트 템플릿 만들기

템플릿을 기반으로 하는 프로젝트의 기본 콘텐츠가 포함된 프로젝트 템플릿을 만듭니다. 기존 프로젝트에서 템플릿을 만듭니다. 템플릿을 기반으로 만드는 새 프로젝트에는 기본적으로 템플릿의 콘텐츠가 포함됩니다.
  1. 템플릿으로 만드는 프로젝트에서 기본 콘텐츠로 표시할 콘텐츠를 추가합니다.
  2. 도구 모음에서
    저장 아이콘
    저장
    뒤에 있는 아래쪽 화살표를 선택한 다음
    다른 이름으로 저장
    을 선택합니다.
  3. 다른 이름으로 프로젝트 저장
    에서 다음을 완료합니다.
    • 이름
      . 새 프로젝트의 이름을 입력합니다.
    • 위치
      . 프로젝트를 저장할 위치의 경로를 입력합니다. 폴더를 선택하고 탐색하여 해당 위치로 이동합니다.
    • 템플릿
      . 프로젝트를 템플릿으로 저장하려면 선택합니다.
    • (선택 사항)
      버전 관리 사용
      . 프로젝트에 대한 변경 내용을 추적하고 Git 리포지토리에 프로젝트를 저장하려면 선택합니다.
    • (선택 사항)
      비밀 암호화
      . 프로젝트에 포함된 중요한 데이터를 암호화하려면 선택합니다.
  4. 확인
    을 선택합니다.
  5. (선택 사항) 시작 페이지에서 새로 만든 템플릿 타일의 왼쪽 위 모서리에 있는
    즐겨찾기에 추가 아이콘
    을 선택하여 템플릿을 즐겨찾기에 추가합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal