순간 버튼 구성

순간 버튼을 만들고 특정 메서드를 실행하도록 해당 이벤트를 구성합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 버튼을 포함할 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    기본 컨트롤
    순간 버튼
    을 선택합니다.
    예를 들어
    MainWindow (type)
    아래에 버튼을 추가합니다.
  2. (선택 사항)
    프로젝트 보기
    에서 버튼 위로 마우스 커서를 올리고
    편집 아이콘
    을 선택한 다음 버튼의 새 이름을 입력합니다.
  3. (선택 사항)
    속성
    에서 버튼의 모양과 느낌을 조정합니다.
    • 모양
      . 버튼 표시 여부, 상태, 불투명도, 회전, 배경색 및 스타일을 조정합니다.
      팁: 버튼 스타일을 보고 적용하려면 버튼 스타일 적용 항목을 참조하십시오.
    • 크기 및 레이아웃
      . 프로젝트에서 버튼 크기와 위치를 조정합니다.
    • 텍스트 및 글꼴
      . 버튼에 표시할 텍스트를 입력하고 텍스트 스타일을 조정합니다.
    • 이미지
      . 버튼 안에 아이콘을 포함하고 버튼 텍스트를 기준으로 아이콘을 배치할 위치를 결정합니다.
      팁:
      찾아보기
      를 선택한 다음
      파일 가져오기 아이콘
      파일 가져오기
      를 선택하여 프로젝트에 이미지를 추가하거나 프로젝트에서 기존 이미지를 선택합니다.
      이미지 위치
      를 설정하여 버튼 텍스트를 기준으로 이미지를 정렬합니다.
  4. 이벤트
    에서 특정 이벤트와 실행할 메서드 간에 동적 링크를 만듭니다.
    사용 가능한 이벤트에 대한 자세한 내용은 순간 버튼 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal