순간 버튼

메서드를 실행할 이벤트를 생성합니다. 최소 유지 시간 및 최대 유지 시간 속성을 포함합니다.

이벤트

메서드를 트리거하려면 다음 버튼 이벤트를 사용합니다.
이벤트
다음과 같은 경우 런타임에 생성됨
MouseClick 이벤트
개체를 클릭하거나 터치한 다음 놓습니다.
MouseDown 이벤트
개체를 클릭하거나 터치합니다.
다음 메서드를 사용하여 MouseDown 이벤트의 동작을 구성할 수 있습니다.
최소 유지 시간
버튼 활성 상태의 최소 시간입니다.
예를 들어
최소 유지 시간
이 2초로 설정된 상태에서 0.5초 동안 버튼을 선택하면 MouseDown 이벤트가 2초 동안 지속됩니다.
최대 유지 시간
버튼 활성 상태의 최대 시간입니다.
예를 들어
최대 유지 시간
이 2초로 설정된 상태에서 5초 동안 버튼을 누르고 있으면 MouseDown 이벤트가 2초 동안 지속됩니다.
MouseUp 이벤트
개체의 클릭 또는 터치가 해제됩니다.

예제

기본 순간 버튼
회색 테두리와 밝은 배경이 있는, 순간버튼으로 레이블이 지정된 직사각형 버튼입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal