식 평가기 함수
수학, 논리 및 문자열 연산을 포함한 다양한 식 평가기 함수의 구문, 설명 및 반환 데이터 유형.
기능 | 구문 | 설명 | 반환 데이터 유형 |
|---|---|---|---|
max | max( value1 , value2 , value3 , ...) | 가장 큰 값을 반환합니다. | Double |
min | min( value1 , value2 , value3 , ...) | 가장 낮은 값을 반환합니다. | Double |
avg | avg( value1 , value2 , value3 , ...) | 주어진 값의 평균을 반환합니다. | Double |
abs | abs( value ) | 주어진 숫자의 절대값을 반환합니다. | Double |
trunc | trunc( value ) | 10진수의 정수 부분을 반환합니다. | Double |
ceil | ceil( value ) | 올림한 근사값을 반환합니다. | Double |
floor | floor( value ) | 내림한 근사값을 반환합니다. | Double |
round | round( value ) | 가장 가까운 정수로의 근사값을 반환합니다. | Double |
sqrt | sqrt( value ) | 주어진 숫자의 제곱근을 반환합니다. | Double |
sign | sign( value ) | 주어진 부동 소수점 수가 음수인지 확인합니다. 참이면 0 을, 거짓이면 1 을 반환합니다. | Int32 |
like | like( string_value , pattern ) | String, QualifiedName 및 LocalizedText 데이터 유형에만 적용됩니다. string_value 매개 변수가 pattern 과 일치하면 참 을 반환합니다.패턴 은 시작 또는 끝에 % 와일드카드를 허용합니다.예:
| Boolean |
isempty | isempty( variable ) | 주어진 NodeID, String, LocalizedText 또는 DataTime이 비어 있는지 확인합니다. | Boolean |
if | if( condition , value_if_true , value_if_false ) | condition 이 참이고 value_if_true 또는 value_if_false 를 반환하는지 확인합니다.구문은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
| value_if_true 데이터 유형 |
left_of | left_of(string, pattern) | 정규식 패턴의 첫 번째 발생 왼쪽에 있는 부분 문자열을 반환합니다.
중요:
패턴에 와일드카드를 사용하지 마십시오.
| 문자열 |
right_of | right_of(string, pattern) | 정규식 패턴의 첫 번째 발생 오른쪽에 있는 부분 문자열을 반환합니다.
중요:
패턴에 와일드카드를 사용하지 마십시오.
| 문자열 |
의견을 작성 부탁드립니다.