UI 개체를 위한 UX 디자인
일관되고 직관적이며 접근 가능하고 반응성이 뛰어난 사용자 인터페이스를 설계하는 것은 원활한 사용자 경험을 제공하는 데 매우 중요합니다.
일관성과 직관성
직관적이고 일관된 UI 동작을 디자인하여 사용성을 향상시키고 예측 가능한 사용자 상호 작용을 보장합니다.
- UI 동작이 예측 가능하도록 유지합니다. 예를 들어 버튼은 항상 클릭 가능한 모양이어야 합니다.
- 자주 사용하는 UI 요소는 쉽게 접근할 수 있도록 배치합니다.
반응성
일관된 사용자 경험을 제공하기 위해 다양한 화면 크기와 장치에 매끄럽게 적응하는 반응형 UI 요소를 디자인합니다.
팁:
이 주제에 대한 자세한 내용은 반응형 사용자 인터페이스 만들기를 참조하십시오.
- UI 개체가 다양한 화면 크기에 맞게 조정되는지 확인합니다.
- 다양한 장치에서 UI를 테스트하여 일관성을 확인합니다.
접근성
모든 사용자가 접근할 수 있도록 대비가 명확한 UI 요소를 디자인하고 전체 키보드 및 화면 판독기 지원을 제공합니다.
팁:
이 주제에 대한 자세한 내용은 스타일시트를 참조하십시오.
- 가독성을 위해 충분한 대비를 사용합니다.
- 키보드 및 화면 판독기에서 대화형 UI 개체에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.