모듈성 및 구성 가능성

UI 확장성, 유지 관리 용이성 및 런타임 성능을 향상시키기 위해 재사용 가능한 구성 요소를 설계합니다. 공유 구성 요소 내에서 복합 동적 링크 사용을 최소화합니다.
본질적으로 시각적 요소는 아니지만, 모듈성과 구성 가능성은 UI 확장성에 상당한 영향을 미칩니다. 템플릿, 컨테이너, 위젯과 같은 재사용 가능한 구성 요소를 설계하고, 유형 상속을 활용하며, 공유 구성 요소 내에서
복합 동적링크
의 사용을 최소화하여 유지 관리 용이성과 런타임 성능을 보장합니다.
팁: 복합 동적 링크 편집기를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal