인터페이스 디자인

HMI 응용 프로그램은 다양한 해상도와 특성을 가진 장치에서 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다. 이 섹션에서는 확장 가능하고 적응형이며 반응형인 사용자 인터페이스를 소개하고, 실제 예를 통해 이러한 접근 방식 간의 차이점을 설명하며,
FactoryTalk® Optix™
에서 이를 효과적으로 적용하는 방법에 대한 구체적인 지침을 제공합니다. 이러한 인터페이스 전략은 웹 디자인과 크로스 플랫폼 앱 개발을 근간으로 수립된 것입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal