Visual Studio를 사용하여 NetLogic을 로컬로 디버그

Visual Studio®
를 사용하여 디자인 타임 및 런타임 NetLogic으로 로컬 프로젝트를 디버깅합니다.
필수 구성 요소
  1. Visual Studio를 사용하여 NetLogic을 로컬로 디버깅하려면
  2. 주 도구 모음에서
    .NET 솔루션 열기
    를 선택합니다.
    Visual Studio
    가 열립니다.
  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 런타임 NetLogic을 디버깅합니다.
      FactoryTalk Optix 응용 프로그램
      을 실행한 다음
      Visual Studio
      에서
      FTOptixRuntime
      프로세스에 연결합니다. FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포 항목을 참조하십시오.
    • 디자인 타임 NetLogic을 디버깅합니다.
      Visual Studio
      에서
      FTOptixStudio
      프로세스에 연결하고 디자인 타임 NetLogic을 실행합니다. 디자인 타임에 NetLogic 실행 항목을 참조하십시오.
  4. 디버깅 프로세스를 중지하고 코드를 편집한 다음 절차 반복.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal