NetLogic 디버깅
런타임 및 디자인 타임 NetLogic과 관련된 문제를 식별, 조사 및 수정합니다.
중요:
FactoryTalk Optix Studio
는 .NET Standard 8 대상 프레임워크가 있는 .NET 라이브러리만 지원합니다. Visual Studio®
또는 Visual Studio Code®
를 사용하여 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 디버그하려면 .NET SDK를 설치합니다.디버깅 방법
다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- 외부 코드 편집기를 사용하여 로컬 프로젝트에서 디자인 타임 및 런타임 NetLogic을 디버깅합니다. Visual Studio Code를 사용하여 로컬에서 NetLogic 디버그 및 Visual Studio를 사용하여 NetLogic을 로컬로 디버그 항목을 참조하십시오.
- 원격 Windows 대상 장치에 배포된 런타임 NetLogic을 디버깅합니다. Visual Studio를 사용하여 원격으로 NetLogic 디버그 항목을 참조하십시오.
- FactoryTalk Optix Studio에 직접 로그 메시지를 표시하여 디자인 타임 및 런타임 NetLogic을 디버깅합니다. 출력에 로깅하여 NetLogic 디버그 항목을 참조하십시오.
일반적인 디버깅 문제 해결
외부 코드 편집기에서 디버거에 오류가 있는 경우:
- .NET 솔루션이 컴파일되는지 확인합니다.FactoryTalk Optix Studio의출력창에서 .NET 솔루션 컴파일 오류를 조사하고 필요한 경우 NetLogic 코드를 수정합니다. 출력 창 항목을 참조하십시오.
- FactoryTalk Optix Studio및 외부 코드 편집기에 모두 프로젝트와 NetLogic을 저장했는지 확인합니다.
- FactoryTalk Optix 응용 프로그램이 최신 코드를 사용하는지 확인합니다.FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 다시 실행합니다. FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포 항목을 참조하십시오.
- 디버거를 올바른 프로세스에 연결했는지 확인합니다.
debug
의견을 작성 부탁드립니다.