데드밴드 간격 설정
데드밴드 속성을 사용하면 이전에 샘플링된 값을 기준으로 변수를 샘플링할 수 있습니다.
팁:
일반적인 데드밴드 구성에 대한 자세한 내용은 데드밴드 간격 구성에서 참조하십시오.
필수 구성 요소
- 데드밴드 간격을 설정하려면
- 프로젝트 보기에서 데이터 로거 개체를 선택합니다.
- 속성에서기본 데드밴드 모드를 다음과 같이 설정합니다.
- 없음. 변수 값이 어느 정도 변경될 때 변수를 샘플링합니다.
- 절대. 변수 값이 절대 데드밴드 값보다 크거나 같은 양만큼 변경될 때 변수를 샘플링합니다.팁: 예를 들어 변수 값이 3이고 데드밴드 값이 1인 경우 변수 값이 4 이상일 때 변수가 샘플링됩니다.
- 퍼센트. 변수 값이 % 데드밴드 값보다 크거나 같은 양만큼 변경될 때 변수를 샘플링합니다.팁: 예를 들어, 변수 값이 10이고 데드밴드 값이 20인 경우 변수 값이 12 이상일 때 변수가 샘플링됩니다.
- 기본 데드밴드 값을 설정합니다.예를 들어 값이 5인 경우 로거는 이전 샘플링과 비교하여 값의 절대값 또는 백분율 변화가 최소 ± 5인 변수를 샘플링합니다.
deadband interval
의견을 작성 부탁드립니다.