데이터 로거

데이터 로거는 사용자가 정의한 간격으로 또는 값이 변경될 때마다 하나 이상의 변수 값을 샘플링하여 데이터베이스에 저장합니다.
팁:
샘플링 모드
속성을
없음
으로 설정하여 자동 샘플링을 비활성화할 수 있습니다.

데이터베이스 구성

데이터베이스는 데이터 로거에 대해 자동으로 구성됩니다.
데이터 로거용 데이터베이스를 선택하면 샘플링할 각 변수에 대해 다음 열이 있는 데이터베이스 테이블이 자동으로 생성됩니다.
설명
존재 여부
[VariableToLogName]
특정 변수의 값
항상
[VariableToLogName]
_OpCode
컨트롤러의 읽기 작업에 대한 변수 코드
Log operation code of the variable = True
인 경우
[VariableToLogName]
_Timestamp
컨트롤러에서 읽는 변수의 날짜 및 시간(UTC)
Log timestamp of the variable = True
인 경우
Timestamp
컨트롤러에서 샘플을 판독한 날짜 및 시간
이 타임스탬프는
FactoryTalk Optix Studio
에서 모든 샘플 변수 읽기가 중지되는 시간을 나타냅니다.
항상
LocalTimestamp
컨트롤러에서 변수를 읽는 날짜 및 시간(시스템 현지 시간대)
Local time log = True
인 경우

자동 샘플 모드

데이터 로거는 다음을 자동으로 샘플링할 수 있습니다.
모니터링되는 모든 변수
데이터 로거는 값에 관계없이 모니터링되는 모든 변수를 샘플링합니다.
값이 크게 변경된 변수만
값 변경
샘플링 모드는 값이 크게 변경된 변수에만 적용됩니다.
데이터 로거는 이전 샘플링과 비교하여 값이 데드밴드 간격을 초과하여 변하는 변수만 샘플링합니다. 데드밴드 간격 값은 절대값 또는 백분율 값일 수 있습니다.
예를 들어, 데드밴드 간격이 5로 설정된 경우 데이터 로거는 이전 샘플링과 비교하여 절대 또는 백분율 변동이 ±5 이상인 변수만 샘플링합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal