FactoryTalk Optix 응용 프로그램 가져오기
내보낸
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 배포하려면 파일을 대상 장치로 이동하고 파일을 실행합니다.필수 구성 요소
- FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 가져오려면
- 내보낸 파일을 대상 장치로 이동합니다.예를 들어, 내보낸 응용 프로그램이 있는 USB 드라이브를 대상 장치에 연결합니다.
- 대상 시스템에서FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 실행합니다.
- Windows®대상 장치의 경우,폴더에서FTOptixApplicationFTOptixRuntime.exe를 두 번 클릭합니다.
- Linux 대상 장치의 경우 터미널에서 다음을 수행합니다.
- cd을 입력하여FTOptixApplication디렉터리로 이동합니다.FTOptixApplication
- sudo chmod +x FTOptixRuntime을 입력하여 런타임을 실행 가능하게 만듭니다.
- sudo chmod +x openssl을 입력하여 OpenSSL 라이브러리를 실행 가능하게 만듭니다.
- ./FTOptixRuntime을 입력하여 응용 프로그램을 실행합니다.
- OptixPanel에서 웹 인터페이스에 액세스한 다음,USB에서 응용 프로그램 로드에서가져오기를 선택합니다.
가져오기
의견을 작성 부탁드립니다.