FactoryTalk Optix 응용 프로그램 내보내기

FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 내보내면 네트워크에서 액세스할 수 없는 대상 장치에 응용 프로그램을 배포할 수 있습니다.
  1. 저장
    옆에 있는 화살표를 선택하여 드롭다운 메뉴를 연 다음
    내보내기
    FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    을 선택합니다.
  2. 대화 상자에서 다음을 완료합니다.
    • 플랫폼
      . 대상 장치의 운영 체제를 선택합니다.
    • 위치
      FactoryTalk Optix 응용 프로그램
      을 저장할 위치의 경로를 입력합니다. 또는 폴더 아이콘을 선택하여 폴더를 찾아 이동합니다.
      팁: 폴더는
      FactoryTalk Optix 응용 프로그램
      을 하나만 포함할 수 있습니다. 각
      FactoryTalk Optix 응용 프로그램
      은 별도의 폴더를 사용해야 합니다.
  3. (선택 사항) 가능한 경우 내보낸 응용 프로그램을 암호로 보호하려면
    암호
    를 입력합니다.
    내보낸 응용 프로그램은 암호화됩니다. 응용 프로그램을 대상 장치로 가져올 때 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
  4. 내보내기
    를 선택합니다.
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 내보내는 동안 진행률 창이 표시됩니다. 내보내기가 완료되면
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
에서 지정된 위치로 성공적으로 내보내졌음을 알리는 대화 상자가 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal