프로젝트 노드 ID
프로젝트를 저장할 때 OPC UA를 통해 노출되지 않는 프로젝트 노드의 ID는 성능 최적화를 위해 변경될 수 있습니다. OPC UA 서버가 노드를 노출하면 이러한 노드의 ID는 고정됩니다. 이 ID는 프로젝트를 저장하면 변경되지 않습니다.
노트:
nodeID 정의에 대한 자세한 내용은 용어 사전 항목을 참조하십시오.
사용자 지정 노드 ID
Model.yaml
파일의 다음 예시는 4개의 변수에 대해 정의된 사용자 지정 ID를 보여줍니다.Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2Id: "s='Custom Variable 2'"Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3Id: s=CustomVariable3Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4Id: i=12345Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5Id: 's="some"."name"'Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
노드
노드 ID
의견을 작성 부탁드립니다.